欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:箱体FBXAM-400-350-200 安装尺寸?

提问时间:2026-06-07

2656 浏览

全部回答(1个)

安装板横向尺寸为400-80=320,纵向尺寸为350-90=260 孔中心到板边距各为12.5,中心距分别为295和235

发表时间: 2026-06-07

有用

上一问题: 往复锯带不带电池?

猜你想搜