欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ISO2338与ISO8734,主要区别是什么呢? 参考型号:RX-ISO8734-6H8X20B(100)

提问时间:2026-10-23

4863 浏览

全部回答(1个)

不同处有两点:1)ISO8734 带热处理,ISO2338不带热处理。2)可选公差不同,ISO8734只能选择h8公差,ISO2338可以选择h8或者m6公差

发表时间: 2026-10-23

有用

猜你想搜