欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SNP30系列带开关探针这款探针的使用方法,接线是怎么接的,这款探针在使用过程种未接触到工件是否会有报警?其他系列探针是否未接触到工件会漏检,有没有解决的办法?

提问时间:2026-07-19

3423 浏览

全部回答(1个)

无未接触警报,接线就是正常接线,尾部接上端子带上电线,或者头部安装固定环后焊接接线。 原理就是压缩到1mm以后探针内部才会导通,没有压缩到位探针内部是断开状态。

发表时间: 2026-07-19

有用

猜你想搜