欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:无油衬套MPBZ使用温度在什么范围?能用在需要140°C高温消毒的器械上吗?

提问时间:2024-01-17

1593 浏览

全部回答(1个)

此型号在无润滑的情况下使用温度范围是-40~150°。保证定期润滑的场合下可以在-40-200°范围内使用。

发表时间: 2024-01-17

有用

猜你想搜