欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:调整螺丝组件ANBM12的牙距是多少?

提问时间:2024-01-24

2910 浏览

全部回答(1个)

这款调整螺丝组件的螺纹公称是M12*1.0,M12的螺距有1、1.25、1.5的3种,这款螺(牙)距是1mm。

发表时间: 2024-01-24

有用

猜你想搜