欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:铝型材的材质分类,各自的特点是什么?

提问时间:2024-02-05

8543 浏览

全部回答(1个)

米思米的铝型材主要使用各种6系铝合金材料来制作。比如HFS型使用A6N01SS-T5(JIS牌号)材质,是日本国内通常使用的材质,刚性强,耐久性好。NFS(NEFS)型使用A6063S-T5材质,是中国国内通常使用的材料,实现大幅降价。截面惯性矩与HFS系列相同,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。GNFS型使用强度更高的A6061SS-T6(JIS牌号)材质,具备高刚性,适用于承受较高负载的框体。

发表时间: 2024-02-05

有用

猜你想搜