齿轮 产品介绍 机械传动中核心的啮合零件,通过轮齿间的连续接触来传递运动和动力。具备结构紧凑、传动效率高、寿命长且能改变转轴方向的优势,是各类减速机及重载机械的基础元件。
齿轮
实用案例
No.007762使用齿条式冲床的手动简易开孔夹具
本案例"使用齿条式冲床的手动简易开孔夹具",齿条式开孔夹具。目的・用途· 使用齿条式冲床的简易开孔夹具· 使用手动操作对应少量生产品IDEA NOTE1 使用压缩弹簧的机构部抬起功能使用压缩弹簧,减小开孔后抬起机构部所需的力设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.27 17:20:03 2788
No.007639工件90°转移机构(空压设备化)
本案例"工件90°转移机构(空压设备化)",空压设备化的工件90°转移机构。需将气缸行程作为实际行程+相位调整量进行选型 。用途· 将输送机上流动的工件旋转90°后转移至下一工序此时,夹头机构将自转180°,相对于传送方向,工件流动方向不变的状态下进行转移IDEA NOTE1 使用空压设备降低成本案例No.127将旋转驱动变更成气缸和齿条齿轮,将整个驱动部设计成空压设备IDEA NOTE2 使用定位螺栓调整齿条齿轮的相位可通过调整定位螺栓的伸出尺寸,调整齿条齿轮的传送设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 16:51:01 3061
No.007509齿轮间传递搬运
本案例"齿轮间传递搬运",将大量工件一点点通过齿轮搬运。2处的升起链环用关节轴承链接,这样容易调整高度 。目的・动作· 将大量的工件用短行程在齿轮间传递· 使用上下用气缸和推送用气缸在齿轮间进行传递· 使用手轮,可以手动变换导轨的宽度IDEA NOTE1 可以对应多个品种通过用手动手轮改变导轨宽度,可以对应多个品种设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 14:33:37 2814
No.007476滚轮齿轮运送组件
本案例"滚轮齿轮运送组件",滚轮材料的齿轮间传递机构。根据步进电机和直线导轨使其保持正确的固定间隔的运送结构。目的・动作· 适用于自动化设备的窄带材运送结构IDEA NOTE1 根据凸轮结构按压工件在限制高度的情况下利用凸轮结构从上方压入工件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 09:57:31 1983
No.007475齿轮替换头
本案例"齿轮替换头",多个工件的齿轮替换头。5个线性导轨块,各自安装吸附块之后,通过弹簧和螺栓矫正齿距工件吸附后,用1个气缸将5个用球体反复按压替换齿轮 。目的・动作· 适用于设备自动化的机器人头部IDEA NOTE1 切换间隔使用线性导轨和弹簧,用1个气缸可以同时切换多个齿距 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 09:55:50 1629
No.007498胶带齿轮间搬运
本案例"胶带齿轮间搬运",分开动力部位和搬运部位实现紧密化。通过将驱动系统设置在墙壁的里面,确保在面前的作业空间,从而使手工更换作业变得更加容易 。目的・动作· 目的等距离运送带状工件,剥离掉剥离纸· 等距离运送带状工件,剥离掉剥离纸· 動作用搬送夹紧气缸夹紧工件,通过电机+滚珠丝杠驱动按指定距离运送(此时开放固定夹紧气缸)关闭固定夹紧气缸,打开搬送夹紧气缸,将运送部位恢复到初期位置(此时,剥离纸通过别的组件卷起,从胶带剥离)· 用搬送夹紧气缸夹紧工件,通过电机+滚珠丝杠驱动按指定距离运送(此时开放固定夹紧气缸)· 关闭固定夹紧气缸,打开搬送夹紧气缸,将运送部位恢复到初期位置(此时,剥离纸通过别的组件卷起,从胶带剥离)IDEA NOTE1 驱动部分和搬运部分的分离在仅限的空间内,用高精度零件实现稳定的搬运设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 13:25:19 1348
常见问题
如何选择螺旋锥齿轮的配对齿轮?
首先要选择模数相同的,齿轮的公称规格可以配对的,最后要一个选择左旋L的,一个选择右旋R的。
SBS2-1845L齿轮带键槽吗?如果没有键槽该如何安装?
该型号的齿轮不带键槽,只有中心的圆孔;此类齿轮属于半成品,需要根据自己的安装方式对圆孔进行追加工后才可使用
螺旋齿轮NEGHS1.0-13-6-R和NEGHS1.0-13-6-L是不是配对使用?两个配对的型号是平行轴安装还是交错轴安装?
螺旋齿轮是可以配对使用的,这2个型号配合的话是作为平行轴使用。如果用于交错轴的场合,则需要L和L配,R和R配。平行轴是L和R配,R和L配。
AGF2-30R2涡轮是否带自锁,配套的蜗杆型号为KWG2-R1?
1、此型号的涡轮蜗杆都不带自锁。 2、不能配套使用,R1配R1,R2配R2,AGF2-30R2配套的蜗杆型号为KWG2-R2。
MISUMI售卖的齿轮齿条一般使用温度是多少?
金属齿条-40-150度,但仅保证在常温下保证精度,低温高温精度完全无法保证。 非金属齿条-20-80度,无精度概念,也无法保证精度。
资料下载
机械机构设计
机械机构设计 本书以机械机构驱动源最常输出的两种运动形态--旋转和直线为轴线,介绍其动作原理、运动转换机构和使用案例。每种机构都有其优点和缺点,需要根据具体的目的和用途进行区分选择。
技术文章
米思米齿轮及其种类、使用方法、选择方法
在动力传递机构中,齿轮的存在不可或缺,其种类也是多种多样的。什么是齿轮?米思米齿轮的种类                                               直齿轮齿条 圆锥齿轮螺旋齿轮涡轮蜗杆齿轮是指传动轮周围有齿型的装置,通过齿轮之间的咬合,从驱动侧齿轮向从动侧齿轮传递旋转运动和力。改变齿轮的类型或大小,即可切换驱动旋转系统的传达方向和扭矩、速度。米思米提供5种齿轮,分别是直齿轮,齿条,锥齿轮,螺旋齿轮,涡轮蜗杆。关于齿轮的技术信息 ■压力角固定为20°■尺寸单位都是米规格 依据齿轮专用模数测量方法(单位:mm) 模数=(分度圆直径 (mm))⁄齿数选择时的注意事项选择时必须考虑齿隙与齿数比。■齿隙 齿隙是指咬合时齿轮的齿面之间的间隙。也就是说,当接触齿时,驱动侧与从动侧的2个齿之间产生的间隙。 在屡次切换旋转方向的用途中,最好不产生齿隙。这是因为旋转方向反转时,由于齿隙的原因,各齿上会产生多余的力,导致发生磨损或破损。■齿数比 齿轮之间的齿数比越高,齿轮之间的速度和扭矩不一致就会越大。 齿数比用『从动侧的齿轮的齿数』除以『驱动侧的齿轮的齿数』来求出。推荐的齿轮产品之前介绍了米思米的齿轮种类,接下来将介绍其中的推荐产品。直齿轮 高频淬火齿研磨类■高硬度(51~55HRC)■高精度(与新JIS 6级相当)■轴孔种类多,可以自由指定尺寸■噪音比较低为了满足客户对高精度、高硬度、耐磨性的要求,米思米还准备了直齿轮高频淬火齿研磨型。尽管淬火齿研磨品的硬度很高,但由于轴孔的种类很多,所以也可以自由指定尺寸。米思米原创  免键直齿轮■齿轮与机械锁一体型、零件数量少■组装和拆卸简单,可以多次使用■旋转体和轴上的组装位置可以自由调整■轴侧不需要额外加工,价格便宜、强度高■没有松动,抗振动和抗冲击能力强关于使用例米思米生产的齿轮如何使用呢?下图是一个实际使用的案例。 大小不同的齿轮被安装在供应组件的旋转辊上。随着直齿轮旋转,与之连接的辊子也会产生旋转运动。并且,会通过这些旋转辊的运动来供应金属工件,旋转辊的运行状态被其他种类的直齿轮控制。惰轮直齿轮安装在上述直齿轮群的中间。通过嵌入该惰轮直齿轮,即可确保其他4个直齿轮切实地以同样的速度发生旋转运动。米思米还提供齿宽、轮毂尺寸指定型的直齿轮规格,可以从下方电子样本中选型。
2023.11.09 17:40:53 5804
米思米经济型齿轮&齿条,降本搭档,配套选型
在制造业的快速发展浪潮中,企业不断寻求着提高生产效率、降低成本的有效途径。米思米,一个始终走在工业自动化前沿的品牌,凭借其深厚的技术积累和敏锐的市场洞察,适时推出了米思米FA经济型产品系列,旨在为中国制造业提供更为经济、高效的解决方案。其中,米思米经济型齿轮&齿条,更是以其独特的优势,成为了众多企业降本增效的优选方案。米思米FA经济型产品系列,涵盖了直线电机模组、电动夹爪、滚珠丝杠、直线轴承、同步带轮、直线导轨、导向轴、模组、拖链、联轴器等品类齐全的工业自动化组件。相较于米思米标准品,经济型产品不仅在价格上平均低至5折,更在品质上保持了米思米一贯的匠心水准,真正实现了降本增效的目标。这一系列的推出,不仅彰显了米思米对中国市场需求的深刻理解,更体现了其作为行业标杆的前瞻性和创新性。一、超低价格                                                                                                                                                                      在米思米FA经济型产品系列中,经济型齿轮&齿条无疑是最为耀眼的产品之一。它们不仅保持了米思米产品一贯的高品质特性,更在价格上实现了突破。相较于标准品,经济型齿轮&齿条的价格优势显而易见,成为了企业降低采购成本、提升竞争力的有力武器。         二、超稳品质                                                                                                                                                                   价格优势之外,米思米经济型齿轮&齿条在品质上同样不容小觑。它们均符合RoHS10标准(欧盟标准,旨在降低环境污染及人体危害),确保了产品的环保性和安全性。同时,经济型齿轮产品产自米思米自有工厂,从源头上保障了产品的稳定性和可靠性。这种对品质的执着追求,正是米思米能够赢得市场信赖和口碑的关键所在。三、超全应用                                                                                                                                                                   在应用方面,米思米经济型齿轮&齿条同样展现出了出色的灵活性和广泛性。无论是平行传动、交错传动、角度传动还是直线传动,它们都能轻松应对,为企业的自动化生产线提供强有力的支持。特别是在搬运装置、旋转机构等应用场景中,经济型齿轮&齿条的组合使用更是能够发挥出最大的传动效率,确保生产的顺畅进行。值得一提的是,米思米经济型齿轮&齿条还提供了丰富的选型方案,以满足不同企业的实际需求。从模数、压力角到齿数、内孔等关键参数,企业都可以根据自己的实际需求进行灵活选择,从而确保选型的最优化和成本的最小化。 综上所述,米思米经济型齿轮&齿条凭借其显著的价格优势、卓越的品质保障以及广泛的应用前景,成为了企业降本增效的优选方案。在未来的发展中,我们有理由相信,米思米将继续凭借其深厚的技术实力和敏锐的市场洞察,为中国制造业提供更多、更好的工业自动化解决方案,推动中国制造业的持续升级和发展。 ※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准。 想了解更多米思米FA经济型产品系列,访问工业品一站式采购平台-米思米官网https://www.misumi.com.cn/
2024.01.16 14:04:20 2142
齿条产品特点和使用方法及案例
使用案例设备名称:n倍速机构 特点1:使用了固定齿条和移动齿条与大小齿轮的配合实现气缸行程的移动距离加倍。 特点2:将齿轮(小)与(大)之比设为1:n后,可将行程转换为n倍。 特点3:在气缸的中心线上配置移动底座侧齿轮,再左右均等配置固定齿条侧齿轮后,可消除力的偏差。 特点4:安装下齿条(自由尺寸孔)或增减垫片以调整齿条和齿轮的位置。 了解详细信息,请点击n倍速机构相关行业食品半导体智能手机医疗电子电器锂电池使用方法■ 直线传动:齿条与齿轮配合传动支架微型齿轮式滑台组件 基础框架的定位机构 ■ 齿条端面的切割方法  根据有效齿数(齿底)的长度进行切断,从基准面开始测量至指定长度处进行切断,不考虑齿部。 ■ 齿条的连接方式 MISUMI齿条的端面加工精度小于齿距。 因此,请按照下图所示在2根齿条间留出空隙,用组合齿条(模数相同的齿条)调整齿距后再进行连接。 注意事项■ 齿轮的基本公差 精度:累积齿间距误差(单位:μm)模数总长L~100101~300301~500501~10001001~19800.5~1.554(76)65(92)72(101)100(117)99(139)2.0~3.062(86)73(102)80(112)91(128)105(148) 全长(L)公差范围(单位:mm)模数L公差0.5~2.0-0.2~-0.62.5~3.0-0.2~-0.8 齿宽(W)、齿高(H)公差范围(单位:mm)尺寸范围(mm)L公差大于以下050 ~ -0.186100 ~ -0.2211180 ~ -0.2719300 ~ -0.3331500 ~ -0.39相关文件齿轮的相关资料请参考齿轮技术资料 关于金属材料及其表面处理请参考金属材料及其表面处理的防锈性能及保养相关产品高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型高频淬火直齿轮   轮齿研磨型 压力角20°圆齿条 压力角20°代表型号: GBN2002GT-60代表型号: GEABH1.0-30-8-B-15代表型号: RGMA1.0-500优点:圆弧齿型,齿隙小、适用于高精度定位优点:强度、耐磨损性优异、齿轮精度高优点:圆形设计,易安装 
2022.11.29 13:12:30 5227