轴承
产品介绍
支撑旋转轴或移动部件、降低摩擦系数并保证回转精度的机械基础件。分为滚动和滑动轴承,能承受径向和轴向载荷,是机械设备中减少能量损耗、提升运转顺畅度的核心元件。
品牌优选
实用案例
No.007777中空的高刚性转台
本案例"中空的高刚性转台",使用滚柱轴承进行高刚性旋转。要求进行高刚性、高精度旋转,并在旋转部内侧嵌入配置了纵向长度较长的机构,因此使用了滚柱轴承
。用途· 带动插入转台中央的升降装置旋转的机构IDEA NOTE1 使用双滚柱轴承的结构在中间垫入轴环后使用双滚柱轴承,防止长行程机构晃动设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007582轴承两侧插入夹具
本案例"轴承两侧插入夹具",两侧同时插入。轴承支撑块和销支撑块的平面度很重要
。目的・动作· 自动将轴承从两侧插入· 1个气缸2个同时插入IDEA NOTE1 同时插入1个气缸2个同时插入设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
深沟球SB6806ZZ的轴向载荷可以达到多少?
深沟球轴承一般没有轴向载荷参考值,该产品主要是承受径向载荷。可根据其实际承受的径向载荷和轴向载荷计算理论寿命。米思米提供在线版的深沟球轴承寿命计算工具,网址为https://te...
经济型轴承型号:C-E6801DDU的内外径公差分别是多少?
内径公差-8~0微米;外径公差-9~0微米。精度等级JIS0级的均可参考0级轴承公差表。具体网址如下:https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhunpin202210/index.html#/...
滚珠轴承685zz轴承的内外径公差分别是多少?
内径公差-8~0微米;外径公差-8~0微米。精度等级JIS0级的均可参考0级轴承公差表。具体网址如下:https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhunpin202210/index.html#/...
0级轴承外径80配合需要开多大的孔?
轴承装配公差可根据轴承本身的公差进行设计,0级轴承外径Φ80的公差是(-13μm~0)
轴承的精度等级有哪些?
日本工业标准(JIS)按轴承精度排序分0级,6X级,6级,5级,4级,3级,2级。 其中0级的精度最低,2级最高。
凸轮轴承随动器CFAS6-16这个有带密封圈吗?
此型号是不带密封圈的类型。若是需要带密封圈型号可以选择CFFAS6-16
资料下载
技术文章
轴承型号选购指南:米思米经济型如何实现高性价比?
在制造业的设备维护与生产流程中,轴承作为一种关键的基础零部件,其选用是否得当直接影响设备的运行效率、稳定性与综合成本。面对市场上琳琅满目的轴承型号与品牌,许多工程师与采购人员常陷入两难:是选择价格高昂、高精度的进口品牌,还是转向价格更亲民但对其品质心存疑虑的经济型产品?如何在控制成本的同时,确保设备长期稳定运行,成为一项普遍存在的挑战。米思米作为一家自1963年起便专注于服务制造业的老牌企业,于2003年进入中国大陆市场,始终秉持“高品质、低价格、短交期”的理念。基于对市场多元需求的深刻洞察,米思米在高质量标准品之外,专门研发了“经济型”产品线。其提出的“e见倾心的价格,e如既往的品质”口号,正是旨在回应上述市场痛点。那么,米思米的经济型轴承究竟是如何在价格更具吸引力的前提下,守护产品可靠性与性能,从而实现真正的高性价比?这需要我们从其产品定位、核心优势与设计细节中寻找答案。一、经济型不等于降低品质:精准定位下的价值优化首先需要明确的是,米思米的经济型产品并非对其标准品的“简化”或“降级”,而是一种基于客户需求的“精准开发”。制造业场景复杂多样,并非所有工况都对轴承有着极限的精度要求。部分应用场景更注重运行的可靠性与成本控制。米思米经济型轴承的研发逻辑正在于此:在确保核心性能可靠的前提下,通过优化设计、推进国产化生产等方式,精准削减对于特定用户而言“过剩”的性能成本,从而实现价格的显著优化。米思米强调,经济型产品与标准品“仅仅是精度上的差异”,其产品质量与服务承诺保持一致。实现成本降低的关键途径之一是供应链的本地化。米思米将经济型轴承的生产置于米思米现代化自有工厂,工厂的生产设备与其海外工厂保持一致。国产化有效规避了进口环节的额外成本,使产品价格更具竞争力,但制造标准与品质管控体系并未因此松懈。同时,无论订单大小,客户都能享受到米思米完备的售后服务,这进一步提升了经济型产品的综合价值。二、三大核心优势解析:构筑可靠性能的基石米思米经济型轴承的高性价比,建立在几个核心优势之上,这些优势直击轴承应用的关键性能指标。第一,材质保证,寿命稳定。 材质是决定轴承寿命与可靠性的根本。米思米经济型轴承坚持使用性能优异的轴承钢(SUJ2),热处理后硬度58~63HRC 更加耐磨。对于需要防锈耐腐蚀的场合,则选用性能相当于440或420系列的不锈钢材料。对比来看,市场部分普通钢材热处理后硬度较低,在耐磨性上有所不足,长期使用后内部磨损较为明显。而米思米选用的材料经过恰当的热处理工艺后,能获得更优的硬度与耐磨性,为长寿命稳定运行提供了物质基础。*寿命试验:试验设备:BLT-XS3;样品容:4套,每次上机4套试验样品;试验润滑:原装脂润滑;试验条件:①试验径向载荷fr=69.2N,②试验转速n=20000rpm,③基本额定寿命L10h-200h,④试验时间 T=L10h=200h。*盐雾试验:试验方法:根据JIS H 8502循环实验方法进行复合腐蚀试验;试验条件:①盐水喷雾试验(5%NaCl.35℃) ,②盐水体积1.0~2.0ml/hr,③盐水PH值6.5~7.2。第二,符合国标振动等级Z1级以上。 轴承的振动与噪音水平是衡量其制造精度与内部质量的重要指标,直接影响设备运行的平稳性与噪音。米思米对经济型轴承实施全数的噪音和振动测试,并坚持将产品做到“Z1”等级以上(轴承振动等级从Z0到Z4,等级越高,振动噪音越低),满足大部分工业设备对低振动运行的需求。第三,适用温度范围广泛(-20℃~110℃)。 轴承内部预填充的润滑油脂性能,决定了其所能适应的工作环境温度。米思米经济型轴承选用的油脂具有较广的适用温度范围,可覆盖从低温到常规高温的大部分应用场景,确保了轴承在不同环境下的润滑有效性,减少了因润滑问题导致的早期失效风险。(*油脂的减少和老化,会给轴承的寿命造成极大影响,建议根据使用条件适时加注油脂。 )三、专业细节铸就可靠性能:超越价格表象的价值挖掘除了上述三大优势,米思米在经济型轴承的一些关键设计细节上的坚持,进一步体现了其对“性价比”中“性能”部分的重视。例如,在轴承壁厚这一看似普通的参数上,米思米坚持采用“标准壁厚”设计。与市场上部分为节省材料而减薄壁厚的流通品不同,标准壁厚确保了滚动体与滚道之间有足够大的接触面积,接触面积增大,使得接触应力相对分散,从而延长轴承的使用寿命。再如,对于深沟球轴承这类产品,米思米经济型产品同样注重细节。其产品可根据需要提供开式、带防尘盖或接触式/非接触式密封圈等多种形式。带密封或防尘盖的轴承在出厂时已封入适量的优质润滑脂,并采用摩擦力矩较小的钢板冲压保持架,兼顾了防护、润滑与低摩擦运行的需求。这些细节处的周全考虑,使得经济型轴承能够胜任更多样的实际工况。(*油脂的减少和老化,会给轴承的寿命造成极大影响,建议根据使用条件适时加注油脂。 )四、理性选择,聚焦真实需求综合来看,米思米经济型轴承实现高性价比的路径清晰可循:它并非通过降低品质标准来换取低价,而是依托品牌深厚的制造经验与严格的质量管控体系,通过精准的产品定位(满足非极限精度需求)、供应链优化(高品质国产化)以及在关键性能指标(材质、振动、温度适应性)和核心设计细节(如壁厚)上的不妥协,在目标成本内实现了性能的最大化。对于使用者而言,这份“轴承型号选购指南”的核心启示在于:高性价比的选择源于对自身需求的清晰认知。当您的设备不需要极端精度,但依然追求运行可靠、寿命稳定、服务有保障时,像米思米经济型轴承这样“去掉过剩性能,坚守核心品质”的产品,无疑提供了一个理性而值得信赖的选项。它让您在控制采购成本的同时,无需过度担忧品质风险,从而将精力更多地聚焦于生产与创新本身。这正是米思米“急客户之所急,想客户之所想,帮客户之所需”理念,在产品层面的切实体现。如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。※ 本文中所示价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。※ 本文中提及的市场普通轴承钢产品、不锈钢产品及流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 。※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考。
米思米轴承为何更耐用?揭秘钢材与工艺的硬核实力
在制造业快速发展的今天,轴承作为关键零部件,其耐用性直接影响设备的运行效率与寿命。米思米作为一家自1963年成立的老牌企业,始终以“高品质,低价格,短交期”为核心理念,服务于制造业客户。近年来,米思米推出的经济型轴承备受关注,尤其以其出色的耐用性赢得了市场认可。那么,米思米轴承为何能在保证经济性的同时实现更高的耐用度?本文将从钢材选择与工艺创新两大维度,深入解析其背后的硬核实力。一、精选材质:奠定耐用性的坚实基础轴承的耐用性首先取决于材质的选择。米思米经济型轴承坚持使用高性能材料,从源头上保障产品的可靠性与寿命。在轴承钢方面,米思米采用标准的SUJ2轴承钢,这种材料以其优异的耐磨性和强度著称。通过精密的热处理工艺,米思米轴承钢的硬度稳定控制在58~63HRC范围内,高于市场上普通轴承钢的48~54HRC。这一差异在实际应用中表现为显著的耐磨优势:在相同条件的寿命试验中,普通轴承内部磨损严重,甚至结构损坏,而米思米轴承在长时间运行后仍能保持内部构造完好,磨损很小。这种材质的严格把控,确保了轴承在高速、高负荷工况下的稳定表现。*寿命试验:试验设备:BLT-XS3;样品容:4套,每次上机4套试验样品;试验润滑:原装脂润滑;试验条件:①试验径向载荷fr=69.2N,②试验转速n=20000rpm,③基本额定寿命L10h-200h,④试验时间 T=L10h=200h。*盐雾试验:试验方法:根据JIS H 8502循环实验方法进行复合腐蚀试验;试验条件:①盐水喷雾试验(5%NaCl.35℃) ,②盐水体积1.0~2.0ml/hr,③盐水PH值6.5~7.2。此外,针对特殊环境需求,米思米还提供不锈钢轴承选项,其材质相当于440或420不锈钢。盐雾试验数据显示,市场普通不锈钢轴承的生锈面积可达30%左右,而米思米产品仅2~3%左右,抗腐蚀能力突出。这种对材质的精益求精,不仅延长了轴承的使用寿命,也拓宽了其应用场景,从常规工业环境到潮湿、腐蚀性条件均可胜任。米思米在材质上的坚持,并非盲目追求高端,而是基于对用户需求的深度洞察。通过国产化生产,米思米在控制成本的同时,确保了材质标准与进口品一致,真正实现了“e见倾心的价格,e如既往的品质”。二、精密工艺:打造稳定性能的核心保障除了优质材料,米思米轴承的耐用性还得益于其严谨的工艺设计与质量控制。工艺创新不仅提升了产品的精度,更从结构上优化了应力分布,延长了使用寿命。一个典型例子是米思米经济型轴承对“标准壁厚”的坚持。市场上部分流通品为降低成本,往往削减壁厚,导致球道接触面积减小,接触应力集中,从而影响寿命。米思米则采用标准壁厚设计,使球道接触面积大,接触应力得以分散,有效降低了局部疲劳风险,延长了轴承的整体寿命。这种设计理念体现了米思米对产品长期性能的重视,而非短期的成本妥协。另一项关键工艺是全数噪音与振动测试。米思米要求所有经济型轴承达到Z1等级以上(振动等级从Z0到Z4,等级越高,噪音和振动越低)。通过全数检测,米思米能够及时发现并剔除不良品,确保每一套轴承都具备低振动、低噪音的特性。这不仅提升了设备运行的平稳性,也减少了因振动导致的额外磨损,进一步增强了耐用性。三、用户价值:从需求出发的解决方案米思米经济型轴承的耐用性并非偶然,而是源于对制造业客户需求的深刻理解。在市场竞争中,许多用户面临“高精度必高成本”的困境,而米思米通过精准的产品定位,砍掉过剩性能,保留核心品质,实现了经济性与耐用性的平衡。从行业背景看,制造业正朝着高效、节能方向发展,轴承作为基础件,其寿命稳定性直接关系到设备维护成本和生产效率。米思米经济型轴承以“材质保证、寿命稳定”为核心优势,帮助客户减少更换频率,降低综合成本。同时,其国产化策略不仅缩短了交期,还通过本地化生产优化了供应链响应速度,真正践行了“急客户之所急,想客户之所想”的服务理念。米思米轴承的耐用性,是钢材与工艺硬核实力的集中体现。从SUJ2轴承钢到高标准不锈钢,从全数振动测试到标准壁厚设计,每一个环节都凝聚着米思米对品质的坚守。在制造业不断升级的今天,米思米通过经济型轴承,为客户提供了兼顾成本与性能的可靠选择,不仅助力企业提升竞争力,也展现了其作为工业品一站式采购平台的责任与担当。未来,米思米将继续以技术创新为驱动,为制造业高质量发展注入持久动力。如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。※ 本文中所示价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。※ 本文中提及的市场普通轴承钢产品、不锈钢产品及流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 。※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考。
轴承寿命与成本的双赢:米思米经济型材料技术升级深度解
在制造业追求精益生产的当下,如何在保障关键零部件可靠性的同时优化成本结构,成为企业持续发展的核心命题。米思米作为深耕制造业服务六十余年的专业供应商,其经济型轴承产品线的技术升级路径,为这一难题提供了值得关注的解决方案——它并非简单的“降配减质”,而是一场围绕材料科学与制造工艺的精准革新。米思米在标准品领域积累的高品质口碑,源于其对精度与可靠性的严苛追求。然而,市场需求的多样性促使米思米洞察到:并非所有工况都需要顶级的精度配置。部分应用场景对成本更为敏感,且能接受适度调整的精度参数。经济型系列应运而生,其核心理念直指“性能的合理优化”。通过精确定义应用边界,保留核心可靠性要素,削减非必要的高精度成本,实现了价格下探。这清晰体现在其产品口号中——“e见倾心的价格,e如既往的品质”,传递出价格与核心质量平衡的理念。一、技术升级的三大支柱:材质、工艺与验证米思米经济型轴承的核心竞争力,建立在三项关键技术升级之上:1. 材质保证,寿命稳定 米思米经济型轴承坚持要用性能优异的“轴承钢”和“不锈钢”材料。轴承钢产品:经过严谨的热处理工艺,硬度稳定达到58~63HRC,显著提升了耐磨性。对比试验显示,在相同严苛条件下,其内部磨损程度低于市场普通钢产品(硬度通常在48~54HRC),有效避免了因磨损导致的早期结构失效,为长寿命运行奠定基础。不锈钢产品:选用性能优异的相当于440或420级别不锈钢,其耐腐蚀性经盐雾试验验证表现良好,生锈面积控制在一个较低范围,增强了在特定环境下的耐用性。*寿命试验:试验设备:BLT-XS3;样品容:4套,每次上机4套试验样品;试验润滑:原装脂润滑;试验条件:①试验径向载荷fr=69.2N,②试验转速n=20000rpm,③基本额定寿命L10h-200h,④试验时间 T=L10h=200h。*盐雾试验:试验方法:根据JIS H 8502循环实验方法进行复合腐蚀试验;试验条件:①盐水喷雾试验(5%NaCl.35℃) ,②盐水体积1.0~2.0ml/hr,③盐水PH值6.5~7.2。2. 工艺严谨,应力优化 在关键的结构设计上,米思米经济型轴承坚持采用“标准壁厚”。这一选择绝非随意,而是基于深刻的力学考量。标准壁厚设计增大了滚珠与沟道的接触面积,使接触应力得以更均匀地分散。相比之下,一些壁厚不足的市场流通品,接触面积小导致应力集中,成为缩短轴承疲劳寿命的潜在隐患。米思米通过标准壁厚设计,有效分散载荷,为延长使用寿命提供了结构保障。3. 全数验证,品质安心 将品质承诺落于实处,米思米对经济型轴承实施噪音振动测试,并坚持达到“Z1”等级以上(轴承振动等级从Z0到Z4,等级越高,噪音振动越低)。这种全检机制超越了部分市场产品的抽检模式,能有效筛除制造过程中可能产生的细微瑕疵,确保每一套出厂轴承都符合既定的振动控制标准,为用户提供运行平稳性的可靠保证。二、适用性与可靠性的广泛覆盖除了核心的材料与工艺优势,米思米经济型轴承在适用性上也做了充分考虑。其所采用的优质油脂具有较宽的温度适应范围(-20℃至110℃),能够满足绝大多数工业应用场景的环境温度要求。同时,产品系列覆盖了开式、带防尘盖(钢板冲压保持架,摩擦力矩小)、接触式或非接触式橡胶密封圈等多种设计形式,为用户提供了多样化的选择空间,以适应不同的防尘、密封需求。米思米经济型轴承的技术升级之路清晰地表明,“经济”不等于牺牲核心可靠性与寿命。它是在深刻理解客户多元需求的基础上,通过对关键材料(SUJ2轴承钢/优质不锈钢)的坚持、核心结构(标准壁厚)的优化、以及制造过程(全数Z1级振动检测)的严控,精准削减非必要成本,最终实现“寿命与成本的双赢”。这种基于工程逻辑的“减法”,为制造业用户在保障设备稳定运行与优化采购成本之间,提供了一个值得信赖的务实选择。米思米六十年来服务制造业的积淀,正通过此类经济型产品线的精进,持续转化为助力客户提升竞争力的切实价值。如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。※ 本文中所示价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。※ 本文中提及的市场普通轴承钢产品、不锈钢产品及流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 。※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考。