传感器/开关
产品介绍
自动化的“眼睛”,包含光电、接近、限位开关等,用于检测物体位置、状态及过程参数。能将物理信号快速转化为电信号输送给控制器,是实现闭环控制与安全防护的核心。
品牌优选
实用案例
No.007800不同高度的拾放
本案例"不同高度的拾放",无论高度如何均可抓取。考虑到中间停止时的惯性,接近传感器的安装位置采用调节式上下气缸的下降侧行程留出余量,设计成气缸的自动开关ON时可判断有无工件的位置关系
。用途· 将堆叠的树脂板传送至高度不同的输送机IDEA NOTE1 使用带缓冲吸盘通过接近传感器,确认已利用缓冲行程解除到了工件IDEA NOTE2 使用气缸进行多点停止通过接近传感器确定下降端,因此可停止在任意位置 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.000595上方打开的开关保护罩
本案例"上方打开的开关保护罩",通过门开关的诱导零件防止开关时的偏移。保护盖打开时,因为要防止铝合金框同时接触到会产生划伤及破损设置止动装置使用球塞保持关闭状态。目的・动作· 使用铰链的上端开放式保护盖· 保护盖内部的储存范围内不碰到保护盖的构造 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007588开关工件分配机构
本案例"开关工件分配机构",利用气缸的分配机构。使用铰链座,将输送机由斜面方向搬运为了使工件能在倾斜的输送机上上升,设置马达滚轮安装销
。目的・动作· 用可以倾斜的输送机分配工件· 较高的工件分配到上面的输送机,较低的工件分配到下面的输送机
。· 分配输送机上的光电感应器只感知到较高的工件· 分配是凭借气缸的动力使输送机上下运动IDEA NOTE1 根据工件尺寸变换搬运地点只有工件尺寸较大时,用感应器检测用气缸使输送机倾斜搬运到上面的输送机上设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007555开关门
本案例"开关门",使用气压弹簧的向上开关门。为了关闭门扉安装了把手,身高不高的人也可以开关门扉因为门扉可以保持打开的状态,前面的空间可以有效利用
。目的・动作· 向上开关门扉· 门扉关闭使用翻转门闩锁定IDEA NOTE1 使用气压弹簧门扉的开关结构因为使用气压弹簧,门扉很容易开关,能够维持门扉打开的状态设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.000606简易测量机
本案例"简易测量机",高度测定较难的形状的工件也可以进行测定。为了使非接触式成立,使用光电感应器。使用高度计量用的激光变位计构造,实现简化
。目的・动作· 使用非接触式(光电感应器)不损伤工件进行顶点测量 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007453门开关机构
本案例"门开关机构",单一动作、两侧动作。为了不让UV完全泄漏,在门扉上安装弹簧以应对齿隙。目的・动作· 将工件送入的入口上安装门扉开闭结构IDEA NOTE1 直线运动变换为摇动通过设置手臂,气缸驱动,将直线运动变为摇晃。IDEA NOTE2 通过齿轮旋转能进行开闭的门通过设置左右齿轮,能够用单一动作使两侧进行联动设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
EE-SX672-WR 1M这款传感器自带多长的导线?可以自己加长么?
该型号最后的1M表示导线长度1米,如果不够长可以自行接线延长,但不建议延长太多影响检测效果。
FD-320-F这种光纤传感器配套的放大器型号是什么,这2种有什么区别?
其配套的放大器可以使用BF4或者BF3系列的,前者是高性能的,后者是通用的。具体性能上的不同,可以参考如下链接:
https://cn.c.misumi.com.cn/book/VONA1_03_C/digitalcatalog.html...
EE-SX951-W为何这个型号搜索不到?
因为此型号不完整,缺少最后的电源线长度(米)。完整型号例如EE-SX951-W 1M,表示带1米长的电源线。
温度传感器TCKT和TCKTF这两款传感器区别是什么?
TCKT的导线长度F和端子头部形状都是固定的,而TCKTF的话,可以指定F的长度以及选择不同的端子形状。
气缸 超薄型 ACQ系列型号:ACQS-80X30-B是否附带感应器?
该款气缸本体自带磁石,可以另配磁性开关进行信号反馈。
LS-H21这个传感器是否附带放大器?
该传感器并不附带放大器。如需放大器,请参考以下链接中的产品型号及规格信息,另行购买。https://cn.c.misumi.com.cn/book/PAN1_M_C_18_27/pdf/0006.pdf
资料下载
技术文章
开关的种类与优点
· 脚踏开关· 微动开关· 限位开关· 地垫开关· 故障安全控制器脚踏开关通过用脚踩踏来ON/OFF机床等电源的开关。标准型优点· 用脚来做平时用手做的工作,可以解放双手,提高工作效率。· 可以用脚操作ON/OFF机床、压力机以及其他工业设备的电源。瞬时型踏下“ON”松开“OFF”型交替型踏下“ON”再次踏下“OFF”型各种样式的开关多功能型(推式)· 可从360度的任意位置操作。· 非常适合用手、肘、脚、膝盖等进行操作。跷板式· 小型、薄型设备使用的翘板式踏板。· 非常适合用于正转、反转、上升、下降等操作。要点如下!· 请确认电压(V)。· 请确认电流(A)。· 请根据使用环境相应选型(种类)。 (也有防雨型)微动开关这是用于检测有无物体以及物体位置的自动控制输入设备。优点· 这种开关仅依靠触点的微小动作即可完成ON/OFF操作。· 将机械信号转换为电信号。· 也被用于机床及自动化设备上的位置检测。当检测到微动开关触点接通时设备ON,未检测到触点接通时设备OFF。接触部分的主要种类限位开关优点· 其工作原理与微动开关相同,但可以用在比微动开关更恶劣的环境中。是一种在坚固外壳中内置有微动开关的输入设备。要点如下!· 请根据使用环境确认接触部位的形状与用途,并相应选型。· 请确认额定通电电流(不对触点做ON/OFF操作的情况下,从触点连续流过的电流值)。· 请确认开闭频度(开关ON/OFF的频度)。地垫开关踏上地垫即可执行让机床停机等操作。可选耐油性(NBR)、非耐油性(NR)等型号。优点· 广泛应用于工业机器人、数控机床周边、设立禁止进入区域、自动门、犯罪预防等需要防范危险的场合。· 地垫开关的粘合面周边有无检测部分(约25mm)。请注意不要让导线伸出部分承受过大负荷。只要踏上地垫开关,就会触发紧急停止。其用途多种多样。 安全措施· 升降机停止地垫(例)只要踏上地垫,升降机就停止工作。 预防犯罪· 金库周边警戒、台阶开关(例)只要踏上地垫,警铃就会鸣响。 安全福利· 吊柜等的控制(例)只要踏上地垫,吊柜就会降下。 福利· 床或地面的检测用地垫(例)只要踏上地垫,就会联系护理中心。故障安全控制器优点· 通过与地垫开关组合使用,即使发生电源侧故障、开关电路断线或停电的状况,也可以获得与操作开关时相同的输出,以确保安全。要点如下!· 请根据使用场所及用途相应选择地垫的尺寸 请选择长度(纵×横×高)(mm)。· 请选择材质。(耐油性橡胶、非耐油性橡胶等)· 请确认工作荷载(N)。
第124讲 新产品介绍“推板回位确认开关”
“推板回位确认开关”是确认推板是否完全复位到原来位置的装置。 最近的注射成型机,全电动式已成为主流,可实现高循环成形。与之相反,可以说如果不能保证模具正常动作,则导致模具破损的可能性较高。 注射成型模具在连续进行成形加工时,可能导致在模具的滑动部分凝结“粘液”及气体成分,出现动作不良及卡死。 在无人自动成型加工时及夜间等,如果模具陷入类似状态,强行合模可能导致模具破损。 因此,使用推板回位确认开关,能够电动检测类似模具异常,防止模具破损于未然。 以往的结构需要安装开关的角板,新产品只需将组件嵌入动模座板即可,实现了小型化结构。 开关及安装主体未超出模具外周,因此在对模具进行移动及维护时不会碰撞、破损。 另外,主体材料为铝合金,表面实施了防腐蚀的黑色阳极氧化处理。 另外,连接电缆采用快速推拉方式,可大幅缩短模具更换时间。 对于在国外使用的模具及金额较高的高级模具,建议安装此类开关,可防止破损事故于未然。
温度传感器的产品特点和使用注意事项
使用案例筒式加热器运用机构的部分范例 使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架温调加热相关零件在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件皮带张力装置(使用弹簧) 滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动即使是反转物也无需担心感应器配线的处理 注意事项使用注意事项 铠装管型可以弯曲(最小弯曲半径:铠装管直径×5),但是温度检测范围的部分(前端30mm)不能弯曲;保护管型不可弯曲使用,否则将不能正确测量温度。 要接长热电偶的导线时,请务必使用补偿导线。 请务必遵守各产品页中记载的各零件的耐热温度。请注意,即使测温的上限温度很高,如果超过耐热温度,也可能导致断线等故障。 请勿施加大的外力或振动。 请注意套筒部耐热温度。 测量上限温度不过是测温点(铠装管前端部)处的值。实际测温时,请注意套筒的温度不可超过耐热温度(80℃)。否则可能会因套筒内部的热膨胀而导致断线。尤其当被加热物体的温度超过100℃时,请尽量使用铠装管长度L较长的规格,并尽量使套筒部分远离被加热物体。 测定的上限温度请不要超过产品的测温范围,套管温度若超过耐热温度,极易造成测温线的断线发生。 加热体的温度超过100°C的使用情况下,请尽量选用前端部比较长的规格。 规格概述热电偶传感器 热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。 PT100 pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆 相关产品加热器・温调相关零件概要 ■概要 ・米思米的加热器使用频度高的常用规格已经标准化,能满足用户缩短交货期的需求。 ・控制加热器所必需的温度传感器、温调控制器等也可通过产品目录同时选择。 ■基本构成(例) ・如下图所示,加热器请与温度传感器和温调控制器组合使用。・温度调节流程 ■加热器使用范例 ①温度传感器检测到的温度将作为温调控制器的当前值(PV)显示。 ②如上述基本构成(例)所示,温调控制器的设定温度(SV)为80℃,当前值(PV)为20℃时,温调控制器会施加电压(ON),使加热器加热。 ③如一直保持施加电压(ON)的状态,温度将超过设定值(SV)80℃。因此,当温度上升至设定值(SV)80℃附近时,温调控制器即停止施加电压(OFF)。 当温度的当前值(PV)下 使用方法 ■ 安装方法热电偶和加热器之间的距离如上图所示热电偶和加热器的距离宜保持在10~30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度货出现加热器过热等故障,须加注意。