线性导向轴 产品介绍 经精密磨削和表面淬硬的圆形导向轴,常与直线轴承配合使用。作为直线运动的刚性导向轨道,具有高直线度、高耐磨性及低成本优势,适用于中轻载荷的线性往复运动。
线性导向轴
实用案例
No.007641 2轴调节机构
本案例"2轴调节机构",可朝水平、垂直方向调节工件位置的机构。不会对滑动丝杠施加轴向负载的结构组合使用导向轴和无油衬套的导向结构导向轴之间的平行精度高在追加加工的齿轮上安装握柄的旋转手柄 。用途· 旋转手柄,调整水平、垂直方向的工件位置IDEA NOTE1 使用旋转手柄轻松进行调整作业在滑动丝杠上配备旋转手柄,无需使用工具即可调整位置IDEA NOTE2 可朝丝杠轴的推力方向动作固定螺帽,使丝杠轴朝推力方向动作设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 16:58:37 2955
No.007538直立工件判定装置
本案例"直立工件判定装置",根据多个工件高度不同从而判别。考虑安装在导向轴上的制动杆块的大小及高度位置和近接开关的近距离以及高度位置。目的・动作· 加工前根据多个工件高度不同进行判别· 通常为了回避干扰退回至上部· 判别时工件上压入垫片确认高度不同,通过负载行程确认工件有无IDEA NOTE1 可活动式工件的判别将高度不同的工件根据气缸升降连动的导向轴的行程位置进行判别设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 17:16:23 1229
No.007474导向轴压入夹具
本案例"导向轴压入夹具",树脂零件上垂直压入钢铁制导向轴。使用直线导轨,顺畅地垂直压入的结构 。目的・动作· 吸住不锈钢材质的导向轴,将其压入树脂零件中IDEA NOTE1 通过吸附以固定工件通过吸附固定导向轴,实现夹紧结构的简易化IDEA NOTE2 简易的保持上限位置通过旋钮柱塞简单地防止落下且能够保持上限位置设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 09:54:13 1736
资料下载
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍?
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍? 在使用滚珠丝杠的输送装置中,"想要移动速度翻倍"的话,以Pick & Place拾放组件为例,本书主要介绍在输送速度变更时的注意事项和课题解决方法。
技术文章
米思米导向轴:经济型价格,耐磨耐腐蚀品质,定制化服务
在制造业不断追求降本增效的今天,高性价比的零部件已成为企业稳定生产的重要支撑。米思米自1963年成立以来,始终专注于制造业所需,从模具事业起步,逐步发展成为涵盖FA自动化零部件与工厂间接耗材的一站式工业品采购平台。2003年进入中国市场后,米思米以上海为总部,持续践行“高品质、低价格、短交期”的服务理念,切实响应客户多样化的需求。一、高性价比之选,经济型导向轴实现可靠运行面对市场对成本控制与性能稳定的双重要求,米思米推出了经济型导向轴产品。该系列在合理控制价格的同时,依然提供可靠的耐用性和耐磨耐腐蚀表现,可满足中低负载、低频率或低速直线运动场景,尤其适用于垂直导向等应用场合。产品规格齐全,外径按G7高精度公差制造,并可支持定制化加工,有效帮助客户缩短选型时间、降低采购成本。此外,米思米经济型导向轴常规型号可实现最快1天发货,并提供3D模型和CAD图纸免费下载,极大方便了客户的前期设计与安装调试,从产品到服务全面贴近实际生产需求。二、精密耐用,适用多种严苛环境导向轴作为高精度轴类部件,常与直线轴承等配套使用,对材料硬度、耐磨性和防锈能力均有较高要求。米思米导向轴采用优质轴承钢(45或GCr15)及SUS440C或同类高硬度耐蚀钢,部分材料源自日本进口,并经由高频淬火处理,在提升表面硬度与耐磨性能的同时保持芯部韧性。该系列产品还可做镀硬铬处理,镀层硬度可达HV750,不仅防锈性能优异,在与高硬度工件配合时也不易磨损,延长了整体使用寿命。多样的追加工选项进一步扩展了其适用环境,帮助客户应对不同工况挑战。三、多种类型可选,满足不同应用需求除经济型外,米思米还提供多种导向轴类型:高精度标准型适用于高负载、高频率及高速运动;精密型具备更高垂直度与同轴度,便于在高精度场合安装使用;管型导向轴则支持内部配线隐藏,满足洁净与集成化安装需求。客户可根据实际运动条件与设备结构,灵活选用最合适的种类。一些用户关心直线轴承与导向轴配合时间隙的影响。事实上,由于二者通过循环钢珠实现点接触滚动配合,存在微小间隙属正常现象,不仅不影响使用,还可降低摩擦阻力,延长系统寿命。在常规使用中,直线轴承往往因频繁接触更易磨损,导向轴则表现出更长的服役周期。四、企业会员体系加持,采购体验再度升级成为米思米企业会员,还可享受更多专属权益。包括数量折扣、一站式报价订购、技术咨询、新客礼包、实时订单跟踪、灵活退换货及完整电子目录等功能,全方位优化企业采购流程,帮助客户省时省力、降低成本。米思米经济型导向轴以实惠的价格、稳定的品质和全面的服务支持,成为众多制造企业替代一般标准件的理想选择。在不断提升产品可及性与适用性的过程中,米思米始终坚持以客户为中心,助力企业提升效率与控制成本,与中国制造共同前行。※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考
2025.08.27 11:24:48 1386
导向轴如何兼顾耐用与经济?米思米经济型:高耐磨耐蚀,
在制造业的成本控制与设备维护中,导向轴作为线性运动系统的核心部件,其耐用性与经济性往往是企业关注的焦点。许多用户面临两难选择:追求高耐用性往往意味着高昂的成本,而侧重经济性又可能牺牲使用寿命与稳定性。是否存在一种解决方案能够有效平衡这对矛盾?米思米经济型导向轴正是基于这一普遍需求而开发,它通过高耐磨耐蚀的特性与灵活的追加工支持,为制造业客户提供了兼具可靠性与高性价比的务实选择。一、经济型导向轴的价值定位:应对多样化市场需求米思米深刻认识到制造业客户需求的多样性。在保证标准品高品质的同时,也为那些对价格更为敏感,同时又希望获得稳定性能的客户开发了经济型产品线。经济型导向轴并非简单的“降配”,而是针对明确的应用场景——如中负载、低频率的直线运动。它在材料、工艺和交期上找到了平衡点,力求在满足基本性能要求的前提下,帮助客户有效控制采购成本,并实现快速发货,显著缩短生产等待周期。二、高耐磨耐蚀:可靠性的核心基础耐用性是导向轴的关键指标。米思米经济型导向轴在材料选择与处理工艺上奠定了其可靠性的基础。产品采用进口的轴承钢(相当于SUJ2)以及SUS440C或同等的高硬度耐蚀钢,从源头上保证了材料的优良品质。通过高频淬火处理,导向轴表面获得了更高的硬度,从而显著提升了耐磨损性能,同时心部保持了良好的韧性,以应对可能的冲击。此外,可选配的镀硬铬表面处理工艺,不仅赋予了产品出众的防锈能力,其镀层硬度更高达HV750,使其在与高硬度工件配合时也能有效抵抗磨损,延长了整体使用寿命。三、支持追加工:实现非标定制的灵活性对于非标件加工而言,标准品往往无法完全贴合所有应用场景。米思米经济型导向轴的另一个显著优势在于其支持多样化的追加工方案。这意味着客户可以根据自身设备的特定安装需求、空间布局或运动方式,对导向轴的轴端等进行定制化加工。这种灵活性极大地拓展了经济型导向轴的适用边界,使其能够更好地融入复杂的机械系统。同时,米思米免费提供详细的3D模型与CAD图纸下载,便于客户在设计阶段进行模拟装配与验证,有效减少了后期安装调试中的潜在问题,提升了整体研发效率。四、精准配合与使用建议经济型导向轴通常与直线轴承配合使用,具有优异的线性导向功能。值得一提的是,直线轴承与导向轴之间存在微小间隙是正常现象,这种基于循环钢珠的点接触滚动配合设计,旨在降低运动阻力,并不会影响正常使用。在常规磨损方面,通常是直线轴承先于导向轴出现磨损,这是由于轴承内的滚珠与轴持续接触所致。因此,在选择米思米经济型导向轴时,客户可以确信其轴体本身具备更长的耐久周期,结合其高精度G7公差带来的稳定导向性,能够为各种自动化设备提供可靠支撑。综上所述,米思米经济型导向轴成功地在耐用性与经济性之间找到了平衡。它凭借源自进口材料的高耐磨耐蚀特性,以及支持定制化的追加工服务,解决了制造业客户在非标件加工中遇到的成本高、交期长、适配难等现实问题。对于寻求高性价比且不愿妥协于关键部件可靠性的企业而言,这无疑是一个值得信赖的解决方案。立即注册成为米思米企业会员,不仅能享受经济型导向轴带来的价值,还能解锁包括数量折扣、一站式报价、专业技术咨询在内的多项专属权益,让您的采购与管理流程更加高效、顺畅。※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考
2025.11.12 13:52:40 1000
米思米经济型导向轴:镀硬铬耐磨,高频淬火工艺
深耕制造业六十余载的米思米,始终以“高品质、低价格、短交期”为核心经营理念。其产品线从FA自动化零部件不断拓展,致力于打造满足制造业客户一站式采购需求的平台。在米思米践行“时间战略”、持续为客户创造时间价值的体系中,自有工厂生产的产品占据重要位置,其中便包括满足多元化市场需求的“经济型”产品线。这些产品在保证可靠性与耐用性的前提下,旨在为对性价比有更高要求的客户提供解决方案。米思米经济型导向轴,正是该产品线中的代表性产品之一,其核心亮点在于镀硬铬带来的耐磨防护与高频淬火工艺赋予的优异性能。米思米经济型导向轴作为其九大FA王牌经济品之一,由米思米自有工厂精心制造。其开发理念可概括为:“e见倾心的价格,e如既往的品质”。这意味着在提供更为亲民价格的同时,米思米依然坚守对产品品质与服务水准的承诺。以典型型号E-PSFJ6-100(直杆型)为例,其价格定位相较于米思米广受业内认可的标准品更具优势。同时,对于批量采购需求,米思米还提供进一步的优惠支持。一、工艺铸就性能:高频淬火与镀硬铬米思米这款经济型导向轴的核心优势,源于其严谨的材料选择与制造工艺:高频淬火处理:选材上采用具备优异耐磨损特性的轴承钢或高硬度耐蚀钢,并施以高频淬火工艺。此工艺有效提升了轴表面的硬度,增强耐磨性能,同时确保了材料心部保持必要的韧性,使导向轴能够承受一定的冲击载荷。镀硬铬表面处理(可选):在基础淬火工艺之上,客户可选择镀硬铬作为表面处理方案。硬铬镀层不仅提供了优秀的防锈、耐腐蚀能力,其自身的高硬度特性更是一道坚固屏障。在与高硬度工件配合使用时,能有效抵抗磨损,延长导向轴在严苛工况下的使用寿命。外径高精度:导向轴外径严格控制在g7级公差范围内,确保了高精度的尺寸一致性。这种精密的尺寸控制是其能够广泛应用于各类精密设备的基础,保障了直线运动系统的平稳性与准确性。二、应用定位清晰:适配中负载、低速场景米思米经济型导向轴的设计定位明确,主要适用于中负载、运行频率较低、速度要求不高的直线运动场景。它在垂直方向作为导向元件使用尤为常见。其设计特点使其在与直线轴承或其他线性衬套产品配合使用时,能提供可靠的线性导向功能。三、米思米高效采购与交付服务保障选择米思米经济型导向轴,不仅是选择一款产品,更是选择一套高效服务体系:一站式采购平台:米思米官网提供详细技术参数、追加工方案说明,支持快速选型。 会员专属权益:注册企业会员可解锁更多折扣与定制化服务。短交期保障:依托中国本土仓储与物流网络,确保订单快速交付,减少生产等待时间。总而言之,米思米经济型导向轴通过核心的高频淬火工艺与可选的镀硬铬表面处理,在耐磨性、耐腐蚀性和尺寸精度方面提供了值得信赖的保障。其清晰的中负载、低速应用定位,结合多样的追加工灵活性以及具有竞争力的价格策略,为寻求高性价比解决方案的制造业客户提供了可靠的选择。※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考
2025.07.31 11:23:30 1358