手动滑台
产品介绍
通过手动旋钮或微米测头驱动的精密位移工作台。具备极高的位置调整分辨率和刚性,常用于光学对准、检测仪器、传感器位置微调等需要人工精确量化调节的场合。
品牌优选
实用案例
No.007567简易4轴手动滑台
本案例"简易4轴手动滑台",能够手动调整X/Y/Z/θ轴的组件。利用直线导轨、直线轴承灵活活动以及能够调整的结构
。目的・动作· 将照明器具等装载在操作台上将X/Y/Z/θ轴手动调整的组件IDEA NOTE1 操作台的固定方法利用杠杆和手把,移动操作台后通过简易操作及可以固定的结构设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.000750简易旋转滑台
本案例"简易旋转滑台",可按5°为刻度单位调整角度的简易旋转滑台。选择旋钮柱塞前端形状与带轮齿形状一致的类型,确保可切实保持使用柱塞进行保持会显著磨损带轮,因此选择不锈钢制带轮调整时,将指示尺和角度尺配置成易于掌握调整角度的状态
。用途· 轻松调整工件角度 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007586长型工件用显微镜滑台
本案例"长型工件用显微镜滑台",显微镜用的长型工件滑台。为了在干净的环境中使用,防止金属的擦痕,平齿轮采用树脂制的为了尽力实现加工零件的轻量化,在轻薄轻量的平台上完成
。目的・动作· 安装在没有滑动功能的观察用显微镜上的XY平台· 通过使平台滑动,能够观察长尺寸工件IDEA NOTE1 使用固定观察用的显微镜可以进行长物工件的观察显微镜上安装带滑轨的平台设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007716工件传送用升降滑台
本案例"工件传送用升降滑台",轻量化升降滑台。选择气缸时需考虑水平方向活动时的整体负载垂直方向的移动使用传感器进行位置控制。用途· 将工件交接至下一工序的检查滑台 IDEA NOTE 轻量化使用铝合金型材实现负载的轻量化,减小气缸和马达的负载设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.000505XY滑台
本案例"XY滑台",将真空滑台的吸附位置根据阀进行切换。为了稳定吸附工件,将工件操作台分为2个,这之间设置多个真空空间(留有空气)
。目的・动作· 吸附工件的真空工作台在XY方向设定的位置上进行快速移动 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007607滑台定位机构
本案例"滑台定位机构",露出位置的同时能够进行位置的检测。露出位置的同时进行位置的检测并保持。另外,为了能够容易地开始移动,使用V沟和凸轮轴承随动器
。目的・动作· 在V沟和气动气缸定位时使用· 凸轮轴承随动器在导轨上滑动,用V沟进行定位,保持位置· 通过气动气缸用感应器同时进行定位的检测IDEA NOTE1 滑台定位结构使用气动气缸+气缸用感应器定位・保持位置IDEA NOTE2 组成零件的减少使用V沟和气缸定位,减少构成零件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
旋转滑台RS-147-1如何调整和固定?
该型号滑台配有微动调节旋钮(即千分尺旋钮),先手动将台面旋转到大致位置,然后锁紧粗调固定螺丝。再使用千分尺旋钮进行台面角度的精细微调,微调结束后再锁紧千分尺对面的微调固...
旋转滑台RPGS85,水平耐负载是什么意思,垂直安装负载多少?
水平负载是水平安装时所能承受的负载重量。垂直安装一般有2种,如果是安装台面与水平面垂直(像空调挂壁那样),则负载为水平耐负载的1/3;如果是倒挂在天花板的安装方式,则与水平...
滑台XLARGE系列的垂直耐负载能力是多少
载垂直负载时,请以水平耐负载的约1/3为大致标准进行设计。而且因为是燕尾槽构造,且为铝合金材质,所以不建议在力矩负载的场合下使用。
手动旋转滑台KSMR5A-100上面的几个旋钮是如何进行调节的?
松开侧面的粗调锁紧旋钮可以用手直接对滑台进行粗调,然后使用千分尺进行微调,微调结束后使用千分尺旋钮对面的锁紧旋钮完全锁死台面。
Z轴滑台ZFES40背面四个孔的尺寸信息是多少?
这四个孔不是对外连接必要的尺寸,工厂不主动提供。
XZSG80可以适配MCLN84吗?
XZSG80标准的旋钮是MCLN12,只需要对比他俩的头部安装尺寸是否一致即可,经过对比是可以的
资料下载
技术文章
商品小课堂之定位系列——手动滑台
什么是滑台滑台是指具有导向、进给、夹紧3项机构的组件产品。因其体积小巧,被广泛用于检查、组装工序中传感器、相机等的位置调整。滑台的主要机构及其各自的特点① 导向机构滑台移动面移动时,保证移动平行度和直线度的关键零部件就是导向机构。② 进给机构推动滑台移动面移动的机构就是进给机构。③ 夹紧机构当滑台可移动面移动至需要的位置时,为保证其位置不随外力或者冲击影响而发生变更,需要夹紧机构固定滑台移动面,让其不发生移动。类型 标准夹紧 手柄式夹紧 盘式夹紧 加强夹紧 对置夹紧示意图特长结构最简单。紧固最简便。能抑制紧固时发生的位置偏移。紧固力大,但易发生位置偏移。耐冲击、震动,可靠性高。米思米滑台精度定义■ 直线度滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示,黑色线是实际运动轨迹)的最大偏移量。计算方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其位移量,绘制出位移图,计算出直线度。单位:微米μm(数值越小,精度越高。)■ 移动平行度滑台在移动过程中,移动面上的某一点相对于对固定面,跳动的数值。计算方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,其最大位移差值,即为移动平行度。单位:微米μm(数值越小,精度越高。)米思米手动滑台群■ 按精度划分米思米手动滑台按精度划分,可分为高精度滑台及经济型滑台。分类型式目录页耐负载(N)直线度 (μm)运动 平行度 (μm)容许力矩负载(N·m)力矩刚性(″/N·cm)价格水平垂直上下 摆动左右 摇动侧向 滚动上下 摆动左右 摇动侧向 滚动【高精度】 滑台P.163749.019.63105.24.35.50.120.110.07100% 【经济型】 滑台P.163849.019.65105.24.35.50.120.110.0760%OFF ■ 按应用单元分米思米滑台选型办法以最常用的直线移动滑台为例,说明选型方法。首先根据所需负载及移动量大致了解适合的滑台类型,然后根据精度要求,各导向机构特点结合自身使用工况进一步缩小范围。最大水平耐负载(N)最大移动量(mm)直线度(μm)导向机构材质颜色49±6020-30燕尾槽铝合金/黄铜 (黑色)196±253-5交叉滚子导轨294±3530燕尾槽钢 (本色)1176±506-10交叉滚子导轨343±12.51-3直线滚珠导轨详细请参考 >2018FA目录P.1609米思米滑台安装方式■ 安装姿态安装状态水平侧置垂直侧置水平倒置 X轴燕尾槽型耐负载同 目录刊载值耐负载约为水平负载1/3 若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先水平负载1/3直线滚珠导轨型同水平负载交叉滚子导轨型同水平负载水平面 Z轴燕尾槽型水平负载1/3直线滚珠导轨型不可使用交叉滚子导轨型不可使用旋转磨合安装型水平负载1/3交叉滚子轴承型同水平负载角度测量燕尾槽型水平负载1/3交叉滚子导轨型水平负载1/3■ 进给机构位置变更客户可根据各种追加工来满足安装空间、安装姿态、操作方法等的限制。米思米滑台追加工类型如下所示,详细追加工情况请看各商品页。米思米滑台使用案例
旋转滑台的产品特点和使用注意事项
使用方法■ 使用温度・环境推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露) ■ 旋转滑台的安装方法①带安装板型(RPG38、RPG60)②不带安装板型(RPG85、RPG100)上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。 安装部表面精度注意事项安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内) ■ 旋转滑台的安装姿态及特性旋转滑台及测角仪滑台等,在旋转方向上承受力矩负载的情况下使用时,仅可以在千分尺旋钮方向承受负载时使用;千分尺旋钮不承受负载的场合不可使用(参考下图)。NG千分尺旋钮侧以外的方向上施加力矩负载的话,安装的滑台面上的支架就会从千分尺旋钮侧移开,滑台面也会跟着移动。(千分尺旋钮不管垂直还是水平都一样)如果是对置夹紧的场合,对置夹紧螺丝可以使支架停止移动。使用案例机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置型号:RPG60用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 配合此机构所使用的滑台还有:Z轴交叉滚子滑台ZPG60测角仪滑台GPG60-50XY轴交叉滚子滑台XYPG60应用行业电子/家电汽车医疗智能手机半导体锂电池相关产品高精度手动旋转滑台 方型手动旋转交叉滚子轴承型滑台中精度手动旋转滑台代表型号:RTSS40代表型号: RPGS60代表型号: RTRM60-R优点:高精度、适合微小角度定位优点:高精度、高刚性优点:价格低、交货期快
滑台的选型要点
滑台定义 滑台 指具有导向,进给,夹紧3项构造的组件产品。 可以从直线,旋转,水平面调节方向对工件进行调整。滑台用途 滑台导向结构 ■燕尾槽型 ●构造 以内燕尾槽及外燕尾槽的摩擦接触进行导向的机构 ●特长 由内燕尾槽和外燕尾槽之间进行滑动摩擦运动,滑动非常柔顺。主要搭配齿轮齿条进给机构(小部分配合进给丝杠)使用,与其他滑台相比,可获得更大的行程。结构简单,价格便宜。 ●用途 适用于并不需要太高精度,单纯进行位置调节的场合。尤其适合低倍率显微镜,监察用CCD镜头焦点调节等装置。 ■交叉滚子导轨型 ●构造 V型槽导轨面经过硬化热处理,并施以高精度切削加工,在此之上以相互直交的方式排列滚子,滚子一边沿着V型槽滚动并提供导向。 ●特长 V型槽在热处理以及精密研磨加工后,得到优异的平行度,平面度。滚子得以圆滑的滚动,经过近似镜面的精密研磨后,直径的均一性非常优秀。基于此,可以对滑台进行精密的导向。 ●用途 适用于各种生产机械,检测设备的精密位置调节。可承受一定程度的力矩载荷。 ■直线滚珠导轨型 ●构造 在滑台本体上加工的双圆弧内排滚珠。滚珠沿着圆弧槽滚动提供导向。 ●特长 导轨面经过硬化,并施以高精度切削研磨加工,得到优异的平行度,平面度。并由于导轨和不锈钢滑台本体的一体化设计,减少装配误差,以实现优异的运动直线度以及更高的耐载荷能力。 ●用途 适用于高精度,中载荷的精密位置调节的场合。尤其适合光学实验中需要的精密进给,精密调节的位置调节以及检测设备中工装的位置精密调节。 ■循环式直线滚珠导轨型(※仅存在于直动型自动滑台) ●构造 与直线导轨相同。 ●特长 直线滚珠导轨的钢珠由使用保持架的非循环式变成循环式,使得导轨行程变长。由于循环式结构没有保持架,也就不会发生保持架偏移的现象。 ●用途 适用于高精度,长行程,高负载的精密位置调节的场合。尤其适合光学实验中需要的精密进给,精密调节的位置调节以及检测设备中工装的位置精密调节。滑台进给结构 ①齿轮齿条 (旋钮1圈进给量:17~20mm) 特长:最适合要快速进给的场合,不适用于精密定位 ②进给丝杠 (旋钮1圈进给量:0.5~4.2mm) 特长:最适合微进给以及快速进给的场合,不适合长行程调节 ③ 进给丝杠 (旋钮1圈进给量:0.5~1.0mm ) 特长:最适合微动进给场合,比千分尺旋钮更便宜。但无刻度。 ④ 千分尺旋钮 (旋钮1圈进给量:0.025~0.5mm ) 特长:最适合微动进给并列需定量进给的场合。 ⑤ 蜗轮蜗杆 (旋钮1圈进给量:2°~15°) 特长:仅使用在测角仪滑台中的进给机构。滑台夹紧结构 ① 标准加紧 通过制动螺丝将夹板压紧并固定在滑台侧面。是最廉价的标准夹紧机构 ② 对置夹紧 用螺丝从千分尺旋钮相对方向压紧,从而获得耐震动,可靠性高的紧固力。 ③ 强化抱紧 用抱紧机构将丝杠与滑台进行固定,以得到更大的保持力。 ④ 手柄式 通过手柄对制动螺丝进行最后紧固,紧固作业更为简单。滑台技术参数 ① 直线度&移动平行度 ● 定义 进行直线运动的零件运动轨迹与几何学理想直线之间的偏差为【直线度】。 只测量垂直方向时为【移动平行度】 注:【直线度】为衡量滑台精度最重要的精度参数之一 ● 测定方式 从基准位置开始向一方向顺序进行位移,测定在各位置所产生的的偏差值。 在基准位置到最终测定位置之间,产生的最大偏差值,称之为直线度。 ② 平面度 ● 定义 上平面对下平面的平行程度,称之为平面度。 ● 测定方式 将滑台放置于基准平台上,在滑台静止不动的状态下,使用千分表游走测量滑台上平面,取最大差值作为测量结果。 ③ 耐负载 工件重心位于滑台中央部时,于行程范围内可承受的力,单位为N。 如果超过耐负载使用,会造成滑台运动不畅,或者卡死 注:由于受力结构的变化,未标注垂直负载的滑台需要垂直安装使用时,请按照水平负载的1/3进行核算。 ④ 允许力矩载荷 在工件重心偏离滑台中央位置时可承受的力矩载荷,单位为N.m。 上下摆动:前后倾斜方向 左右摇动:旋转方向 侧向滚动:左右倾斜方向 注:在滑台需要承受力矩载荷的情况下,慎用未标注力矩载荷的滑台商品。 ⑤ 行程(移动量)标注含义 行程为±21mm时,以右图示状态为基准,两侧均可移动21mm(全行程为42mm) ⑥ 关于读数 标尺式读数方式与游标卡尺相同 微分尺旋钮式与微分尺相同 ⑦ 偏心量 (※仅针对旋转滑台) 实际台面在旋转中,圆心同几何学理想圆圆心会产生偏差,这种偏差的最大值称为【偏心量】。 ⑧ 旋转中心高度精度 (※仅针对测角仪滑台) 以测角仪滑台的上台面至理想旋转中心的距离为基准,滑台在调节位置时,测量相较于理想旋转中心的最大差值。以最大差值为半径的圆的直径即为【旋转中心高度精度。】滑台分类 手动滑台 自动滑台自动旋转滑台分类 ■涡轮蜗杆式 由蜗齿轮间的齿合驱动实现360゜的旋转。 ■滚珠丝杆式 由滚珠丝杠和轴承组成的转动要素实现小角度高频率转动的特化产品。自动滑台传感器 注意:XMSG系列的传感器有5V和24V可以选择。 5V产品里输入24V时、会烧坏电路板 ■XMBS,RMTS系列等 ■XCVL系列等 ■XMSG系列等滑台安装 ① 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。 ② 关于安装面精度 安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内) ③ 关于X轴滑台的垂直方向使用 将X轴滑台竖直使用时,敬请注意进给方向及弹簧的朝向,或者使用上下反置的追加工对应。 ④ 六角螺栓推荐锁紧力矩 无论是安装滑台本身,还是在滑台面上安装其他部件,请按下表推荐的锁紧力矩锁紧螺栓。 注)过剩的锁紧力矩可能会影响滑台的精度、动作性能。 ⑤ 关于滑台保持力 手动滑台是通过红色方框中的锁紧机构实现夹紧固定。紧固力为树脂垫片和金属片之间的摩擦力。具体参数参考下表