电源
产品介绍
将市电(如交流220V)转换为设备所需的稳定直流电(如24V、12V)的能量转换装置。具备过载、短路保护功能,为控制器、传感器及执行元件提供纯净可靠的电力支持。
品牌优选
Orient Electronics [韩国]
代表商品
Orient Electronics [韩国]
代表商品
常见问题
电源线KK3P-ST7B-2与KK3P-WSH-2的区别?
KK3P-ST7B-2是一端直插,一端散线;KK3P-WSH-2是两端带直插,具体参数信息可参考如下网页:
https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/pdf/1503.pdf
电源线KK3P-ST7B-2与KK3P-WSH-2的区别?
KK3P-ST7B-2是一端直插,一端散线,KK3P-WSH-2是2端带直插,具体参考页面https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/pdf/1503.pdf
滤波器ENF-SNT-20D 电路回路图中,IN,OUT端为什么各有一个FG接地,想要确认如何接线。
电路已经接地,fg为外壳接地(非必要接地),只要任意接顺手位置就可以。2个都接也可以。
开关电源LRS-50-24和RS-50-24有什么性能上的区别?
使用上无差别,LRS为经济型,RS为高品质型。
面板安装型插座APCJ-121S-G开孔尺寸是多少?
开孔长度是33,宽度根据板厚在25-25.4mm之间。
AC插座APCJ-101-1FRS-104 后面用什么接线?
可以使用187端子STKF-NYD-2-0848
技术文章
变压器的特点与使用用途
变压器的特点与使用用途 变压器 根据所使用工具的需求,在现场升降电源电压的工具。特点· 如果施工现场是工厂等,则采用动力电源(200V)作为主电源,不能使用100V电动工具。在这种情况下,可以通过使用变压器将电压从200V变压(降压)到 100V(反之亦然),从而确保能够使用该工具。另外,即使工具本身是在100V下使用,也可以通过将电压从100V升压到115V或125V来使用,从而补偿电动工具的动力不足问题。当因为距离电源较远而使用长延长线时,用于消除因电压下降而导致的动力不足问题。 米思米推荐商品:单相带外壳变压器 大功率/上升螺钉式接线型商品型号:TP30E-630-H-BOX 变压器容量的计算方法单相时:容量(VA)=2次电压(V)×2次电流(A)=( )VA。三相时:容量(VA)=√3×2次电压(V)×2次电流(A)=( )VA。三相-单相时:容量(VA)=2次电压(V)×1次电流(A)=( )VA。 【注意事项】如果一次侧和二次侧有抽头电压,则按最高电压计算容量。请注意,电压较低的抽头电压会成为降低容量的抽头。 使用用途当工具等的转速降低,切削不顺畅或是作业效率降低时。使用大型电动工具,导致电压降低时。使用电缆卷盘或延长线等延长了较长距离时。 要点如下!· 请确认是单相还是三相。· 请确认源电源(V)。· 请确认电源频率(50Hz、60Hz或50/60Hz)。· 请确认要变压的电压(V)。· 请确认1次电压。(例)0、200V、220V· 请确认2次电压。(例)0、200V、110V· 请确认插座数量。· 请确认选配件(断路器、接地检查、升降压兼用等)。
电源装置的优点、用途、连接案例
UPS(不间断电源装置)停电时,能够在一定时间内维持供电的装置。优点· 可保护设备免受突然停电、电压波动和高频干扰等电源问题的影响。用途· 个人电脑、服务器、通讯设备、控制设备等重要设备的电源备份。· 在没有使用UPS的情况下,将无法应对突发停电,电脑数据将会丢失!!· 如果使用了UPS,可提供一段时间的电力,以确保电脑能够安全关机。连接例连接设备UPS510VA/290W500VA/300W× VA超过UPS容量,所以无法使用490VA/310W500VA/300W× W超过UPS容量,所以无法使用490VA/290W500VA/300W○ 可使用【注意事项】请选择大于VA之和和W之和的UPS。要点如下!· 请确认备份设备的总消耗功率(W)。· 请确认必要的备份时间。
安装开关电源时应预先了解的基础用语
在制造现场安装开关电源时,必须充分理解规格书。在此,从输入、输出、功能、环境、绝缘等角度对规格书中经常提到的基础技术术语进行了整理和介绍。关于输入电压范围(输入电压范围) 频率范围 功率因数 效率 输入电流 输入浪涌电流(浪涌电流) 漏电流关于输出额定电压(额定直流输出电压) 最大电流(最大直流输出电流)最小电流(最小输出电流)最大功率(最大输出功率) 最大输入波动(静态输入波动) 最大负载波动(静态负载波动) 最大温度波动纹波噪声 保持时间(输出保持时间) 电压可变范围 电压设定精度关于功能过电流保护(OCP) 过电压保护(OVP) 远程感应 远程ON/OFF控制 并联运转 串联运转 输入瞬时降压保护关于运行环境工作温度(工作环境温度) 保存温度 工作湿度(工作环境湿度) 保存湿度 耐振动 耐冲击 冷却方式关于绝缘耐电压绝缘电阻关于输入电压范围(输入电压范围)表示能够保证各项规格项目的输入电压范围,单位以(V)表示。· 交流输入电压:AC**V~***V(3相交流为3ΦAC**V~***V)· 直流输入电压:DC**V~***V标注方式如上所述。交流输入时,输入电压以有效值(rms)标注。另外,规范中定义的输入电压是表示电源输入端子之间的电压。 在交流电源的情况下,包括单相交流和3相交流两种类型。单相与3相的区别如图1、图2所示。 通常,需要省电时采用单相(100V或200V),需要大功率时采用三相(200V)。图1.单相交流电 图2.3相交流电3相交流电是指三个电动势频率相同、相位(时移)相隔120°(2π÷3)的交流电。 在图2的三相交流电中,与单相交流电相比,1个周期内有3个电动势,通过调整这些电动势,可以获得纹波较小的直流电压。频率范围表示能够保证各项规格项目的交流输入电压频率范围,单位为(Hz)。1. AC85 ~ 265V 47Hz ~ 63Hz(47Hz ~ 440Hz)图3.商用电源AC100V(50Hz)的电压波形 功率因数这一参数是表示有功功率在视在功率中所占的比率,显示了输入功率的使用效率。(规格中仅列出符合谐波电流规定的电源) 视在功率:有功功率+无功功率有功功率:设备有效消耗掉的功率无功功率:设备未消耗而是返回电源的无功电流产生的功率效率它表示输出功率与输入有功功率的比值,单位为(%)。图4.效率的理念注释 电流×输入电压=视在功率(VA)输入电流供给电源的电流以有效值(rms)表示,单位为(A)。 注释 输入电流与输入电压均为有效值。 图5.输入电压与峰值电流在使用开关电源的情况下,即使输入电压是正弦交流电压,输入电流也可能不是正弦交流电流。 因此,请注意,输入功率并不等于规定值×输入电流。输入浪涌电流(浪涌电流)是指接通电源时,流入输入滤波电容器的最大瞬时电流,单位为(A)。这一数据是用户进行开关或外部保险丝选型时所必需的。 防输入浪涌电流保护电路包括功率热敏电阻方式、晶闸管方式、继电器方式等。图6.关于浪涌电流漏电流从输入线通过外壳流向大地的电流,单位以 (mA) 表示。根据各国的安全标准,从对人体触电等的安全角度进行规定。 主要是指通过输入滤波电路的接地电容(Y电容)流向大地(接地)的电流,希望减小漏电流时,需要减小或删除滤波电路中的Y电容容量。(但是滤波抑噪特性会发生变化)图7.电源输入电路的基本图纸关于输出额定电压(额定直流输出电压)指电源输出端之间产生的直流电压,单位为(VDC)。图8.正确的输出电压测量方法最大电流(最大直流输出电流)是指电源可连续提供的最大输出电流值,单位为(A)。平均电流Im(平均输出电流)峰值负载时电源可连续提供的输出电流值。最大峰值电流Ip(最大峰值输出电流)峰值负载时电源在规定时间内可提供的最大输出电流值。图9.输出峰值电流的计算Iav≧Im=(Ip-a)×t/T+aIp:峰值电流值(A)Iav:产品手册上的平均电流(A)Im:平均电流(A)t:峰值电流的脉冲宽度(秒)T:周期(秒)最小电流(最小输出电流)电源稳定运行所需的电流值。部分产品对此有所规定。 最大功率(最大输出功率)电源可连续提供的最大输出功率值,单位为(W)。图10.正确的输出电压测量方法例)单一输出:5V × 20A=100W3路输出:(5V×3A)+(12V×2A)+(12V×1A)=51W总最大输出功率(仅限多路输出电源)是电源可以连续提供的“各路输出功率之和”的最大值。关于配电盒如果各个输出CH的总输出功率在规格的最大总功率范围以内,则输出电流可以自由组合(不超过每个CH的输出电流和功率)。例)3路输出电源时总最大输出功率≧CH1输出功率 + CH2输出功率+CH3输出功率最大输入波动(静态输入波动)是指输入电压在输入电压范围内缓慢变化时的输出电压波动的最大值,单位为(mV或%)。图11.正确的输出电压测量方法最大负载波动(静态负载波动)是指输出电流在规格范围内缓慢变化时输出电压波动的最大值,单位为(mV或%)。图12.正确的输出电压测量方法最大温度变动仅改变电源环境温度时输出电压的波动值。由该值可以看出,即使环境温度发生变化,输出电压也保持稳定。例)当标注为0.02%/℃时,表示温度每变化1℃,输出电压会变动额定值的0.02%。脉动干扰是指叠加在输出电压上的微小交流电压分量的最大值,单位为(mVp-p)。图13.AC-DC电源的脉动干扰保持时间(输出保持时间)表示从切断电源输入到输出电压开始下降(超出电压精度范围)的时间,单位为(ms)。 在停电或瞬间停电的情况下,用户可在这段时间内保护设备的运行(例如进行计算机的内存转储)。图14.输出电压的保持时间电压可变范围是指输出电压的可变范围,单位为(VDC或%)。由于输出电压可变方法因各个产品而异,因此需要查看每个产品的使用说明书。请注意,对于带有过压保护电路的电源,如果输出电压调整旋钮旋转过头(输出电压升高太多),则过压保护会生效,电源会被切断。此外,当增加输出电源时,需要将输出电流降低至根据最大输出功率规定的值。电压设定精度是指出货时设定的输出电压的精度。功能过电流保护(OCP)是指通过限制输出电流,使输出电流不超过规定值,并且降低输出电压以防止电源损坏的功能,单位为(%或A)。规格值是为过电流保护动作点的(输出电压开始降低时的输出电流值)取值范围。但是请注意,在过流条件下连续运行可能会导致电源损坏(请参阅各产品的使用说明书)。关于过电流保护的典型特性过电流保护是指因负载短路等导致负载电流过大时,用于保护负载和电源的功能。 过电流保护特性包括“恒流电压压下垂法”和“额定电流下垂法”。恒流电压下垂法当输出电流达到过电流检测值时,在保持电流的情况下降低电压。 当输出电流低于过电流检测值时,输出电压自动恢复。当需要连续运转时,推荐采用这一方法。图15.恒流电压下垂法额定电流下垂法如图3-16所示,由于其形状类似于日语片假名中的“フ”,因此这一方法在日语中称为“フ字法”。如果超过过电流检测值,则输出电压和电流将同时下降。使用这种方法,有时可能无法自动恢复输出,这种情况下需要重新接通电源。图16.额定电流下垂法此外,还有间歇性运转或切断输出的产品。 过电压保护(OVP)这一功能是在输出电压超过规定值时关闭输出,以防止连接到输出端的负载被破坏,单位为(%或VDC)。规格中的值是过电压保护动作点(输出电压被切断的电压)的取值范围。图17.过电压保护波形输出切断方式 手动复位型为了在OVP生效期间切断输出然后再恢复输出,这一类型是暂时将输入电压OFF,并在片刻之后再次接通输入。也有能够利用控制ON/OFF复位的机型。远程感应这一功能是用于校正从电源的输出端子到负载的接线(电线)的电阻引起的电压降低。仅带有+S、–S端子的电源可进行远程感应。+S、-S端子是用于检测输出电压的端子,可向连接该端子的连接点(检测点)提供达到输出电压设定值的电压。 注)如果修正较大的线路压降,则输出端子间的电压会升高,可能会诱发OVP并切断输出。当不进行远程感应(本地感应)时,由于电线的电阻,负载端的电压会低于输出电压设定值。例)当输出电流为10A、电线电阻为0.01Ω时,因电线而产生的压降为10A × 0.01Ω=0.1V,负载端的电压变为 5V–0.1V=4.9V 。图18.输出电压调整方法(之1)通过远程感应,+S、-S所连接的负载端的电压成为输出电压设定值。此时,输出端子间的电压高于输出电压设定值。例)当输出电流为10A、电线电阻为0.01Ω时,因电线而产生的压降为10A × 0.01Ω=0.1V,输出端子间电压变为 5V+0.1V=5.1V 。图19.输出电压调整方法(之2)远程ON/OFF控制这一功能是让输入保持接通状态,通过控制信号将输出ON/OFF的功能。由于各种产品的规格各不相同,因此必须查看每种产品的使用说明书。 并联运转为了增加输出电流,将多台电源的输出并联运行。 此外还可作为备份运转,当电源发生故障时,可利用作为备份接入的电源避免负载断电。由于各种产品的规格各不相同,因此必须查看每种产品的使用说明书。串联运转为了获得所需的电压,将多台电源的输出串联运行。 输入瞬时压降保护SEMI-F47这是面向半导体工艺设备的规格之一,是模拟半导体工厂因设备故障或负载波动较大而导致AC电源电压突然下降(半周期至数秒)的状态,以测试评估被测设备在这种情况下的耐受能力。图20.输入瞬时压降保护功能关于运行环境工作温度(工作环境温度)表示在满足电源规格的情况下,能够保证连续工作的电源周边环境温度范围,单位为(℃)。受环境温度的影响,为了避免超过内部部件的额定工作温度,有时电源可能必须在输出功率降级(降低)的状态下使用。必须注意的是,输出降级曲线可能因安装方向以及有无盖板而异。保存温度表示在电源不工作时,可在确保不降低性能的情况下存放的环境温度范围,单位为(℃)。工作湿度(工作环境湿度)表示在满足电源规格的情况下,可以保证连续工作的相对湿度范围,单位为(%RH)。保存湿度表示在电源不工作时,可在确保不降低性能的情况下存放的相对湿度范围,单位为(% RH)。 在持续高湿度环境中存放会导致生锈等,因此必须避免出现这种情况。耐振动在规定的试验条件下不会导致电源损坏的振动条件(JIS-C-60068-2-6正弦波振动试验方法)。例)(1) 振动的频率范围:10~55Hz(2) 让频率发生变化的时间:10〜55Hz及55〜10Hz各1分钟。(3) 加速度:恒定19.6m/s2。(4)振动方向:X、Y、Z三个方向(5) 试验时间:各方向各1小时,合计实施3小时。在非工作状态下进行试验。(9.8m/s2=1G)耐冲击在规定的试验条件下不会导致电源损坏的冲击条件(IEC 60068-2-6 (2007) 冲击试验方法)。在非工作状态下进行试验。冷却方式对电源产生的热量进行散热的方法。自然空冷依靠自然对流散热图21.依靠自然对流散热强制空冷依靠风扇散热图22.依靠风扇散热传导冷却依靠热传导散热图23.依靠热传导散热关于绝缘耐电压是指指定端子之间能够承受的外加电压(有效值)。耐压测试是用于检查初级-次级、初级-FG等之间是否存在绝缘不良。绝缘电阻是指在规定端子间施加规定直流电压时的电阻值,单位为(MΩ)。测量绝缘物的电阻值,以确认绝缘没有发生劣化。推荐商品开关电源电源 MDR系列导轨安装型开关电源导轨安装型开关电源 标准型 120W~480W(金属外壳)S8FS系列开关电源开关电源 带罩壳型/15W~150W明纬(MEANWELL)米思米(MISUMI)欧姆龙(OMRON)米思米(MISUMI)关联类别Ø 开关电源