无源元件 产品介绍 电子电路中不具增益、仅对信号进行消耗或存储的基础元件,如电阻、电容、电感。在控制板和电源系统中起到滤波、去耦、限流和阻抗匹配等核心电路调节作用。
无源元件
技术文章
电容器的作用
  电容器是储存电量和电能(电势能)的元件,一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。  电容器的种类很多,不同种类的电容器,其作用也不同,大致有以下几种:1.耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用;2.滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除;3.退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连; 4.高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫;5.谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路;6.旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路;7.中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激;8.定时:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用;9.积分:用在积分电路中的电容器称为积分电容。在电势场扫描的同步分离电路中,采用这种积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号;10.微分:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,采用这种微分电容电路,以从各类(主要是矩形脉冲)信号中得到尖顶脉冲触发信号;11.补偿:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路;12.自举:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度;13.分频:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段;14.负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。负载电容常用的标准值有16pF、20pF、30pF、50pF和100pF。负载电容可以根据具体情况作适当的调整,通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值。
2020.12.24 14:41:36 1821
电感器的作用
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。它跟变压器相似,但是电感器只有一个绕组。电感器的结构一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、铁芯和磁芯构成。 电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路,电容具有“阻直流,通交流”的特性,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,频率越高,线圈阻抗越大。因此,电感器的主要功能是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。 电感器种类繁多,分类方式不一。按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等);按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈); 按照电感量,电感器可分为固定电感器和可调电感器; 按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等;按用途可分为天线线圈、振荡线圈、低频扼流线圈和高频扼流线圈;按耦合方式可分为自感应线圈和互感应线圈;按结构可分为单层线圈、多层线圈和蜂房式线圈等。
2020.09.27 14:24:39 5973
电阻的测量
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为Ω。 电阻表,又称欧姆计,是一种电学用仪表,利用欧姆定律设计而成,表刻度不均匀,是专门测量电阻的仪器,用时并联在电阻两端。电阻表的量程一般是零至几百欧姆或无限大(∞),此时可视为该段电路处于断路状态,电阻是无穷大的。 电阻表的使用方法如下:1、首先根据阻值选择适当的量程。如测几到几十欧姆的,用乘1挡,测几K的,就用乘1000挡。2、选好档位后,把电阻表调零,就是把两表笔短接,调整旋钮,使表指针指0。3、测量:用两个表笔的脚,分别连接要测量的电线的两端,电阻表就有读数,将读数乘以档位就是测量结果。如:读数是8.5,档位在1×10档,所测电阻就是85Ω。4、电阻表每换一次档位,就要重新调零。 选购电阻表时,应使其额定电压与被测电气设备或电路的工作电压相适应,此外应注意不能使电阻表的测量范围过多的超出所需测量的电阻值。
2020.09.27 14:32:40 1936