升降机/手动液压搬运车
产品介绍
属于厂内轻小型物流搬运设备,用于物料的垂直提升或短距离水平托盘运输。通过液压助力,大幅减轻人工搬运的劳动强度,提升工厂车间和仓库的物料周转效率。
品牌优选
实用案例
No.007813 <FESTO×MISUMI>托盘移动升降机
本案例"<FESTO×MISUMI>托盘移动升降机",通过带空气缓冲气缸吸收冲击。选择即使在气缸漏气或断电的情况下,也能保持工件和升降部的带夹紧组件气缸。用途· 由输送机升降托盘上的玻璃板。将玻璃板交接给虚拟机器人,将空托盘移动至不同高度的输送机IDEA NOTE1减轻升降时的冲击与橡胶减震材料相比,可吸收最大3倍的能量、预计实现50%的消音效果,因此选择了带自动调节空气缓冲的气缸。即使有重量变化也无需调整减震材料 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007803防尘升降机
本案例"防尘升降机",采用防尘措施的重载用升降机。考虑维护性,为了避开带轮和保持平衡,将调整皮带张紧的紧固螺栓设置在板侧2处。用途· 提升重型工件的升降机· 在粉尘多的场所使用IDEA NOTE1 防尘措施通过在升降板和升降滑台间设置护罩,减小护罩间隙,最大限度地防止粉尘进入 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007236间距升降机
本案例"间距升降机",通过单轴机器人对工件进行间距进给。导向轴使用台阶型和直杆型2种,以便对单轴机器人进行定位。采用聚氨酯型止动销,作为机械挡块。目的・动作· 在吸附传送线中通过单轴机器人对工件进行间距(1个工件的厚度)排出的装置。· 工件的流向 ①托盘固定:托盘移动,接近传感器ON时停止 ②工件传送:通过吸盘逐一传送工件 ③托盘移动:无固定工件时,通过控制重新运行托盘(接近传感器ON⇒OFF) ④下一工件固定:接近传感器再次ON后,从停止返回②IDEA NOTE1 通过单轴机器人进行间距进给通过单轴机器人对工件进行间距(1个工件的厚度)排出IDEA NOTE2 使用通孔替代两平面在工件插入导向轴上加工通孔(低成本)而非两平面,用于紧固设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007531对重量用升降机
本案例"对重量用升降机",利用电机控制位置,通过气缸实现耐荷重的作用。气缸下降时减震器发挥作用考虑对于电机的负载,气缸速度的调整是很重要的
。目的・动作· 实现工件存储的作用,用于分段工程IDEA NOTE1 重量驱动电机作为主要驱动,在辅助驱动上配置了气缸的升降结构设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007768面板储备升降机构
本案例"面板储备升降机构",使用2根滚珠丝杠进行均等升降。为了稳定升降重量较重且面积较大的工件,使用2根滚珠丝杠工件及升降机构的总重量超过100kg,因此型材采用方型钢管的焊接结构在型材结构上,2根滚珠丝杠的安装平行精度不高,因此设置合适的调整机构予以应对
。用途· 储备多个重量较重且面积较大工件的机构IDEA NOTE1 使用等径圆锥齿轮传导动力在可使用链条传导马达动力的驱动轴两端配置等径圆锥齿轮,使2根平行安装的滚珠丝杠同步旋转IDEA NOTE2 使2根滚珠丝杠平滑旋转的设计滚珠丝杠的平行精度不高,因此无法在滚珠丝杠上直接安装齿轮设置由安装在浮动结构底座上的轴承组件支撑的中间轴,在中间轴上安装齿轮中间轴根据与驱动轴的齿轮啮合进行角度调整中间轴和滚珠丝杠使用爪型联轴器进行连接,因此可通过啮合调整吸收所产生的角度偏差设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007601门连动升降机
本案例"门连动升降机",利用链条的举起机构。门扉的开闭与工件托盘的动作连动
。目的・动作· 将装置内用传送带输送机搬运来的工件取出时,使BOX不碰擦到传送带变得容易拿取· 和自动门联动,工件托盘被传送机构举起并移动至自动门的另一侧IDEA NOTE1 门扉的开闭连动链环使用凸轮轴承开关门扉,同时能够将工件托盘举起设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
手推车E8146托盘是什么材质?手推车94-194-23型号网页上的图片最上层右边多出来的能否收回,托盘的材质及4个轮子是万向加刹车的 ?
这两款工具车材质都是铁,史丹利的可推荐STST73833-8-23,就不会像94-194-23需要拆除边上的隔板。
手推车都是2个定向(带刹车),2个万向(不带刹车)用来调节方向。
BT100滚珠台面式平台车,产品在滚珠升起时是否可以在工作台的范围内横向移动?
可以任意方向移动。
ES100这个类型的电动升降车的输出到泵电压是多少?
ES100这个类型的电动升降车的输出到泵的电压是12V
BS50LB升降平台车的把手可以像叉车把手那样活动吗?
不可以,把手是螺丝固定住的。
DT250搬运车,样本上写的适合油桶直径是φ572,油桶如果是φ586,是否可以适用?
不能用,φ586油桶应该非标准尺寸,我司的搬运车不能对应。
虎力堆高车的以下尺寸,型号分别是WS-25和WS-50
1.下面两个黄色杆伸出来的距离;
2.下面两个黄色杆的间距:
3.下面两个黄色杆的宽度和厚度分别是多少
4.下面两个黄色杆离地面的距离是多少
5.黑色的叉子部分伸出来的长度
6.黑色的叉子部分的间距
7.黑色的叉子部分的厚度和宽度
1.下面两个黄色杆伸出来的距离;支腿长度800mm
2.下面两个黄色杆的间距:外宽480 内宽380MM
3.下面两个黄色杆的宽度和厚度分别是多少 单支腿宽度50mm 厚度50MM
4.下面两个黄色杆...
技术文章
简易升降机的特点
简易升降机(货物升降搬运机) 用于将货物搬运到其他楼层的升降机。搬运货物时,上下楼梯非常困难。可通过安装简易升降机让作业过程更为省力。特点· 当需要将货物从1楼运送到2楼或者更高楼层时,安装这种设备会非常方便。现有建筑物中也可引进安装。 小知识 使用简易升降机时,务必设置安全围栏(升降机井道)。 未来安装安全围栏(升降机井道)时可能会发生的事故· 如果不安装升降机井道,可能会发生各种事故。在进行简易升降机选型时,请务必要求安装升降机井道。 【注意事项※】日本《建筑基准法》中规定禁止使用简易升降机,因此通常无法安装在新建的建筑的工地上使用。而在日本《劳动安全卫生法》中规定,载重量低于250kg的升降机可自由安装,但如果超过250kg,就必须依法提交安装申请。但无论载重量如何,安装安全门以及防坠落装置等都是法定义务。[WZ1] ※中国简易升降机适用《简易升降机安全规程》(GB 28755-2012)。
平台升降机的特点及其种类
平台升降机 可以让平台升降,从而调整至最适合于进行作业的高度的省力设备。 ※还有一种液压组件独立于升降机之外的外置型。 特点· 驱动方式的主流为电动液压型,不过也有手动液压型(脚踏型)以及电动滚珠丝杠型。 电动液压型 脚踏液压型 电动滚珠丝杠型不会像液压型那样存在升降停止时的惰性,能够实现高精度定位。也有超低地板型和狭窄型。狭窄、超低地板型升降机 波纹管型· 也可提供出于安全考虑的波纹管型。 可将正在使用的平台车直接放在升降机上。直接上升至作业面。从而增大作业空间。要点如下!· 请确认装载对象的最大重量(kg)以及大小。· 请确认平台尺寸(宽×长)(mm)。· 请确认平台使用高度(升降)范围(mm)。(请确认平台的最低位、最高位。)· 请确认启动方式。· 请确认电源及组件位置。(使用电动液压型时)
移动式升降机的种类与特点
· 手动升降机、带升降台的手推车· 水平升降机· 高扬程手推车· 吊机· 带摆动机构的吊机 手动升降机、带升降台的手推车 只需将车轮安装到平台(升降)叉车上,即可轻松调节高度以便于搬运的省力设备。手动油压型(脚踏型)电动油压型(电池型) 特点· 平台升降包括手动油压型(脚踏型)和电动油压型(电池型)。 手动升降机的种类还有便于搬运的把手折叠型、出于安全考虑的波纹管型、便于在平台面上移动的带滚筒型、适合用于洁净环境中的不锈钢制型等。 带波纹管型带波纹管型通过安装波纹管,可防止夹到手等。 带滚筒型带滚筒型可利用滚筒轻松移动,且能够确保安全。【注意事项】移动重物不仅会给作业者带来沉重负担,而且还非常危险。 要点如下!· 请确认搬运对象的最大重量(kg)以及大小。· 请确认平台尺寸(mm)与使用高度(升降范围)(mm)。· 请根据用途相应选型(种类)。 水平升降机 设置好弹簧压力之后,取放货物之后能够自动维持相同高度的省力设备。特点· 取放货物之后能够维持相同高度。用途可通过旋转旋钮无极调整弹簧压力。 能够为提升装配生产线的作业效率做出贡献。解除装配生产线上需要反复站起、坐下的繁琐操作。可以始终在手边完成全部作业,从而提高效率。 尺寸位置与升降范围。取放货物后作业平台的高度始终保持恒定。 要点如下!· 请确认载荷(kg)设定范围。· 请根据搬运对象的大小确认平台尺寸(mm)。· 请确认平台使用高度(升降)范围(mm)。 高扬程手推车 在铲运功能基础上增加了高度调整功能的省力设备。特点· 可在叉臂上安装台面。 适合用于单面托盘、实心托盘、箱式托盘。 叉臂升降包括手动油压型(脚踏型)和电动液压型(电池型)。行驶同样包括手动型和电动型(电池型)。短距离周转、注重成本的情况下,手动型较为适合,而主要搬运重物时,则是电动型更为便利。要点如下!· 请确认搬运对象的最大重量(kg)。· 请确认托盘尺寸(尤其是背面尺寸)(mm)。· 请确认叉臂使用高度(升降范围)(mm)。(请确认叉臂的最低位、最高位。)· 请确认升降及行驶是手动还是电动。 吊机 用于货物起吊升降以及拆装等用途。 特点· 安装有起吊用的吊钩。· 带有装备推车,可前后移动。 用途· 用于工厂中更换模具、拆装零件、拆装沉重的盖子等用途。· 还多用于向车床上安装工件。 带摆动机构的吊机 特点· 带有摆动机构,可对准位置。 要点如下!· 请确认起吊货物及模具等的重量(kg)。· 请确认行驶是手动还是电动(电池型)。· 请确认下图中的A尺寸(mm)与车轮直径。· 请确认起吊货物的高度。