导向/推板导向/精定位组件 产品介绍 模具中确保上下模精准对齐和顺利顶出工件的导向机构。通过高精度的导柱、导套和定位块,消除模具闭合过程中的间隙,避免因偏置而损坏模具并保证产品精度。
导向/推板导向/精定位组件
常见问题
复位杆有没有一端或者两端带螺纹的型号
追加工代号MMC可实现挂台端带螺纹,若要两端带螺纹,可选择带螺孔型复位杆和追加工MMC
止动垫圈/止动销如何安装?
米思米的止动垫圈/止动销应安装在动模底板上或者推板的底面,止动垫圈需要用螺栓安装固定,整体式的止动销应采用过盈配合安装。
钢珠衬套内径公差是多少?
由于钢珠衬套是带有钢珠的,且与导套配套使用,在与推板导柱使用过程中,钢珠与导柱直接接触起润滑作用,配合更顺畅,没有具体的公差,一般按米思米指定的导柱配合使用
钢珠衬套和推板导套如何配套选型?
可按照米思米NO.数值进行配对选型,例如:钢珠衬套EMBS8-25,配套导套型号EGBB8-13,其中NO.=8
米思米精定位组件·锥度侧精定位块组件-侧面安装型,在使用过程有没有特殊的注意事项?
1,模板同时加工定位槽,可防止型芯的磨损及破损;2,当配合锥度较大时,在组装过程中可调整高度以使其紧密配合,当配合锥度较小时则需考虑如何防止卡死;3,请对照实物在高度方...
米思米推板回位确认开关-微触型,在使用过程有没有特殊的注意事项?
米思米推板回位确认开关-微触型的注意事项有:一、是触点位于产品长度方向的中间位置,订购前需要确认推板上无零件相干涉;二、是不能超行程使用,否则可能会导致开关损坏。
资料下载
3分钟速成!金属加工
3分钟速成!金属加工 在机械制造领域,金属与塑料同为最为常用的材料。有许多机械部件是由金属加工制造而成。在本篇文章中,将对金属加工的种类、产品案例、以及加工方法的选用要点等进行讲解。
3分钟速成!精加工
3分钟速成!精加工 为了对原材料进行高精度加工,必须将加工过程分为若干个工序。此外还有专门用于将表面加工为光滑状态的加工方法。本次内容将对用于生产高精度零部件的精加工方法的种类和特点进行讲解。
孔加工基础与设计要点
孔加工基础与设计要点 本书将介绍由设计内容大大影响加工成本的孔的加工和设计要点。本书将详细解释问题的实例及其避免方法。
技术文章
第99讲 冲裁模的设计(四)浮动模柄的设计与导柱长度
 浮动模柄(请参阅【图1】)由柄座与柄头2个零件构成。将柄座安装到压机的滑块上,将柄头安装到模具上。安装时,将柄头上部挂在柄座的槽中。  模柄的作用是将按压力传递到上模座以及拉起上模座。柄座与模座的关系是具有相当大的游隙。  因此,上模与下模经常利用导柱与导套保持位置关系。 【图1】(A)所示为模具位于上死点时的导柱与导套的关系。  【图1】(B)所示为模具位于下死点时的导柱与导套的关系。  此时,勿使导柱的上端接触滑块的下面。  如果对凸模、凹模重新进行研磨,装模高度则会降低,导柱上端与滑块下面的间隙则会减小。因此设计应确保因反复进行重新研磨而使模具接近使用寿命时,只要此间有间隙,就不会接触。 使用浮动模柄的目标有2个。  一是利用导柱与导套保持凸模与凹模的位置关系,以确保加工时不会对压机产生影响时。二是要简化模具的准备作业时。  下面连带说明导柱与模柄的关系。请参阅【图2】。 模具使用模架时,应注意导柱的长度。  通常如【图2】(C)所示,在下死点的状态下,使导柱上端低于上模座的上面(即使进行重新研磨会降低装模高度)。  如【图2】(D)所示,因某些情况而导致导柱上端伸到上模座上面时,使用凸缘式模柄保持滑块下面与导柱的关系s。   如果导柱上端与滑块下面相撞,则会导致严重事故。设计时请予以充分的注意。 
2023.01.12 17:19:59 3509
第73讲 标准零件的使用方法(二十二)卸料板导柱(1
 如【图1】所示,模具通过模架的导柱使凸模・凹模对位,以保持合适的间隙。 模架不仅可以使凹模和凸模相互配合,还能使模具更容易地安装到冲压机上。相比以前没有模架的时代,模架的出现给模具带来了很大变革。图1中的可动式卸料板结构的模具通过卸料板将材料压紧,防止材料变形。 这种模具结构多用于加工比较精密的形状的用途。进行精密加工时,加工形状往往很精细,凸模形状比较薄弱,因此需要对凸模进行加强。加强的办法可如【图2】所示,通过卸料板引导凸模比较脆弱的前端,可以防止破损,这一办法被很多人采用。 但是,按照【图1】的结构,卸料板会出现【图3】中所示的动作,反而对经过引导的凸模产生损伤。  卸料板本身的功能是将附着在凸模上的材料剥离下来,因此即使动作有一点异常也没关系。为了引导凸模的前端,需要使卸料板保持水平并只作上下运动,【图4】中所示的卸料板导柱设置在卸料板和凸模固定板之间。 上模和下模的关系通过模架的导柱・导套来保持,卸料板导柱只能限制卸料板的动作,因此卸料板导柱又叫做“辅助导柱”。与以往相比,使用卸料板导柱可以延长模具寿命,使加工更稳定。如果再如【图5】所示,使卸料板导柱通到凹模,则可以提高模具精度,是现在精密加工模具的主流结构。 
2023.01.11 11:29:43 2168
第114讲 冲孔模的设计(六)冲孔凸模的卸料板导柱
 冲孔加工时,为了确保产品的平面度,多采用可动式卸料板,冲孔也被赋予可动式卸料板结构的含义。  如果在冲孔加工中孔径变小,凸模也会变弱,此时难以保持与凹模的位置关系。  可动式卸料板结构如【图1】所示,凸模前端始终位于卸料板中,如果减小凸模的通孔,则可控制凸模的振动,稳定凸模与凹模的位置关系。这种行为称为“对凸模进行卸料板引导(以下简称卸料板引导)”。  如果在普通可动式卸料板结构(【图1】)的模具中进行卸料板引导,则会将卸料板的行为反映到凸模中。也就是卸料板的水平动作或倾斜对凸模产生的影响。 为了限制卸料板的动作,如【图2】所示,设置内导板(卸料板导柱)进行限制。 内导板的设计考虑了内导板直径(d)与卸料板厚度(T1)的关系。最小值为d=T1。如果变为在此以下的关系,相对于倾斜则会变弱。  根据卸料板与嵌套的关系,经常会在卸料板上设置高低差。内导板与卸料板的直径与厚度关系可能会因此而崩溃,需要注意。 
2023.01.16 11:27:59 1195