欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:选接口模块时,手册上写带服务模块,这服务模块指的是什么?

提问时间:2023-09-19

1991 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

ET200SP安装于标准DIN导轨,一个站点基本配置包括IM接口模块、I/O模块以及所对应的基座单元、最右侧用于完成配置的服务模块。也就是一个服务模块,用于完成ET200SP分布式I/O系统的组态。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜