欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:M218/M238上下载控制器TM2USBABDEV1怎么使用?

提问时间:2021-09-03

7478 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

下载:1.从SoMachine中生成机器码至USB设备,在线——创建启动应用,保存至U盘。2.将U盘和编程电缆分别插入下载器对应的USB口,编程电缆另一端连接PLC的USB口。3.将PLC上电,再将下载器的开关拨到ON。下载器下载时指示灯ON,下载完毕OFF。 上载:1.将U盘和编程电缆分别插入下载器对应的USB口,确保U盘内没有启动文件,编程电缆另一端连接PLC的USB口。2.将PLC上电,再将下载器的开关拨到ON。下载器上载时指示灯ON,上载完毕OFF。注意:M218不支持程序上载。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜