提问时间:2023-09-19
3064 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
在某些应用中,PLC需要根据需要对V90 PN驱动器进行转矩限制,且驱动器不报故障,实现的方法如下。PLC通过PROFINET通信控制V90 PN在速度模式下运行,需要配置报文 102~106,PLC可以通过PZD5(MOMRED)来传送需要降低的转矩限幅值,4000H代表降低100%的转矩。
发表时间: 2021-08-31
有用