欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:如何选择标签色带?

提问时间:2021-09-03

2510 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

不同类型的标签色带,适用的范围也不同。比如标准覆膜色带适用于黏贴在干净,光滑的物体表面;线缆标签色带因为是由特殊材料制成,适用于黏贴再光滑的弯曲部位以及圆柱形表面。具体内容可以查看网页的”使用案例“模块。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜