欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:烧结合金10mm·2/3/4螺栓孔型自润滑滑板,如果想在米思米直接购买螺栓,型号是什么?

提问时间:2021-09-03

2202 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

W=18时,建议CB6-16;W=28~150时,建议CB10-20。(由于不同模具设计不同,建议型号不一定均适用,您可根据模具设计来选择螺栓长短在米思米官网购买)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜