欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:安装SF2C光幕传感器时,什么时候需使用中间固定工具?

提问时间:2021-09-03

2094 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

将安装工具MS-SFC-1和MS-SFC-3分别安装到投光受光器的两端。在光轴数大于等于28的光幕中,中间固定工具MS-SFC-4分别使用1个投光受光器。如果是24光轴以下的短光幕则可以不用。MS-SFC-4(中间固定工具)另外有售。1个中间固定工具和2个投光受光器组成1套。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜