欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:D/MS(D190)系列焊接型圆形防滴防水插头/插座能否与其他品牌同类型产品兼容?

提问时间:2021-09-03

2215 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

本系列为标准MIL-DTL-5015规格连接器,可以与其他品牌同类型产品兼容。但由于各厂家间生产工艺不同,不同品牌间嵌合时因公差原因可能产生过松或过紧等问题。同时本系列为防水型,与非防水产品嵌合时将是失去防水功能。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜