欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:经济型百兆工业交换机的优势是什么?

提问时间:2021-09-03

2063 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.采用钢合金制外壳,符合IP40要求;2.-40℃~80℃宽温度范围保存/工作对应,确保产品正常通信;3.工作现场防浪涌最高达4KV,保护周边设备安全;经济型价格满足您的降价需求。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: PEEK板容易变形吗?

猜你想搜