欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:菲尼克斯的UNO POWER系列有什么特长?

提问时间:2021-09-03

2641 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

UNO POWER系列电源具有极高的功率密度,可提供高达240 W的功率,特别适合安装在空间有限的控制箱中。UNO POWER系列涵盖所有常用电压输出等级。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜