欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:接近传感器的种类主要有哪几种?

提问时间:2021-09-03

3283 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜