欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DBTW系列带肩型打表套跟百分表怎么配合?

提问时间:2021-09-03

2325 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

带肩型打表套DBTW1配合百分表表头直径8mm,DBTW2配合百分表表头直径9.55mm,DBTW3配合百分表表头直径10mm,DBTW4配合百分表表头直径12mm。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜