欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:选择型材用隐藏式连接件时需要注意什么?

提问时间:2021-09-03

2105 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

一般首先需要选择型材,型材按照设备的负载及周围环境确定槽宽和尺寸,然后再选隐藏式连接件就可以,如果槽宽代号是6(槽宽8mm),需要选定的连接件是HDJSN6。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜