欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MISUMI铜导板可是否可以与其他品牌的导板品牌互换使用?

提问时间:2021-09-03

2204 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以的。基本上所有MISUMI导板都可以与其他品牌互换,询价时即客户即使用其他品牌型号询价,MISUMI均可报出价格。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: 什么是e-con连接器?

猜你想搜