欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:菲尼克斯的高性能PLC有无新品推出?

提问时间:2021-09-03

2330 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

产品的推出是有时间段的,截至2019年末此系列产品最新的一款是RFC 4072S - 1051328,带4 x 10/100/1000以太网的PLCnext Control,带集成PROFIsafe安全控制器的PROFINET控制器,PROFINET设备,IP20防护等级,插拔式参数化存储器。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜