欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:冷却管 -螺纹安装型/普通公制细牙螺纹- 最小规格为3mm,能否做到更小?

提问时间:2021-09-03

2368 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

目录上限定的最小规格是根据实际有冷却效果的考虑而定,当水路小到一定程度时水流将无法带走热量起到冷却的作用,所以不建议采用更小的规格,另外,因安装螺纹在本体上也限定了产品规格不能太小。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜