欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SBTC,SBTCN内螺纹固定型卸料螺栓的可选长度无法满足需要?

提问时间:2021-09-03

2734 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

推荐客户使用L尺寸指定型SBTK,SBTKN内螺纹固定型卸料螺栓,长度20.0~65.0mm范围内,可按0.1mm单位进行指定。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜