欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:为了操作省力,是否有带弹簧的尖嘴钳?

提问时间:2021-09-03

3315 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

同形状的有两种类型,无弹簧型(P-15系列),有弹簧型(P-14系列)。型号为P-14-125及P-14-150,如果弹簧磨损,可购买N-21-1(P-14-125用),P-14-1(P-14-150用)备用弹簧来替换。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜