欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:蓝色条纹防静电小工帽防静电面料条纹款和网格款有什么不同吗?

提问时间:2021-09-03

2185 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

目前我司官网上有5mm条纹,5mm网格的蓝色或者白色导电绸,合计四款面料制作而成的防静电工作服可供选择客户选择。这主要是根据洁净室等级来选定的,一般CLASS10000的洁净室采用5mm条纹面料导电绸,CLASS1000应采用5mm网格面料导电绸,CLASS100洁净室采用2.5mm网格面料导电绸。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜