欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:K-910踏板锁式脚座安装高度应该怎样选择?

提问时间:2021-09-03

2961 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

商品不工作时(常态)为H3的数值,请配合安装高度高于H3的数值但小于H1的配脚轮的车辆。推荐使用高度为H2,安装板顶面距离地面为H2时,刹车功效最好

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜