欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MISUMI的V型导向块能否互换,和其他公司的产品是否可以互换?

提问时间:2021-09-03

2352 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

我司的同一系列产品均可互换配合,只要是统一系列的,比如CBG配和CBP,CBGL配合CBPL,DCBG配合DCBP,CMG21配合CMG22或者CMG23,CMG31配合CMG32或者CMG33。其他公司的产品与MISUMI产品配合使用,精度无法保证。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜