欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ZHRD滑台上面板不符合我的使用需求,是否可以自行更换?

提问时间:2021-09-03

2078 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以。您可以直接选择通孔型ZHRD30-T,即没有上面板型。但是,请在负载承受范围内使用,否则会引起滑台的损坏或由于负载过大而导致旋转阻力过大无法旋转的可能。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜