欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:自哪个版本开始L系列的CPU支持LJ71E71-100?

提问时间:2021-09-03

6286 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

序列号前五位数为 “14112” 或更高的 L 系列 CPU 与 LJ71E71-100 兼容。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜