欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:薄型气爪(MH系列)上,模型中间有诸如“D”,“D1”,“D2”之类的符号,有什么区别?

提问时间:2021-09-03

2906 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

“ D”表示双重作用。此后数字的含义取决于气爪的系列。(示例)-MHZ2系列:手指选项(附件安装方法不同)・ MHL2,MHF2系列:手指的打开/关闭行程不同。有关详细信息,请参阅网络目录中每个系列的“如何订购”。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜