欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:丁腈涂层手套使用期限是多久?

提问时间:2021-09-03

3350 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

防护手套使用前后应进行检查,出现下列情形应立即报废处理,及时更换新的防护手套:(1)渗透、僵硬、洞眼(2)裂痕、严重磨损(3)缝合处开裂(4)变形、烧焦、融化或发泡(5)发粘或发脆

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜