欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
过滤器
空气过滤器 AF10-A至AF60-A 使用需多久以后需要更换?
问:空气过滤器 AF10-A至AF60-A 使用需多久以后需要更换?
工厂自动化零件
过滤器
SMC
维护/保养
提问时间:2021-09-03
2835
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
滤芯使用2年或压力降降低达到0.1MPa就应更换。以免滤芯损坏失效。
发表时间: 2021-08-31
有用
上一问题:
使用WD-40专家级零部件清洗剂85234A,都可以用在汽车领域的哪些部位?
下一问题:
造成标签打印机的打印头过早损坏的原因是什么?
猜你想搜
空气过滤器 AF10-A至AF60-A 哪些情况下不能使用?
空气过滤器 AF10-A至AF60-A是否带托架?
空气过滤器是否可以更换滤芯?
O-20A该款单向阀需确认最小工作压力是多少?
耐高温软管的更换周期为多久?
95-151-2-23如何更换电池?