提问时间:2021-09-03
2210 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
・不能在油中、水中使用。・不得在以下环境中使用、保管。会成为产品劣化的原因。1.强酸、有机溶剂(氯化乙基、氯化甲酯、甲酚等)的环境。 2.水蒸气、臭氧的环境。・耐油性类型(橡胶颜色-黑色)时1.请勿在阳光照射的地方使用。 2.请在用油的环境中使用。※在不上油的环境下推荐耐环境类型。耐环境类型(橡胶颜色-蓝色)时1.请勿在油气中使用。
发表时间: 2021-08-31
有用