欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问: FRL组件、三联件的自动排水器的使用注意事项是什么?

提问时间:2021-09-03

3011 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

关于浮子式自动排水器为避免动作不良,请在以下条件使用。〈N.O.型的场合〉· 请使用0.75kW(100L/min(ANR))以上的压缩机。另外,使用两个以上自动排水器的场合,请使用具有上记压缩机能力乘以使用台数得出值以上的压缩机。使用两个自动排水器的场合,必需使用1.5kW(200L/min(ANR))以上能力的压缩机。· 使用压力应在0.1MPa以上使用。〈N.C.型的场合〉· AD27-A的使用压力为0.1MPa以上。请在AD37-A、AD47-A的使用压力在0.15MPa以上使用。在减压阀、过滤减压阀进口侧安装了残压释放3通阀的场合,可将残压在进口侧排气,但设定压力在0.15MPa以下时可能无法排气。设定压力在0.15MPa以

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜