欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:斜楔复位用部件和斜楔复位用弹簧组件使用温度时候有要求?温度不同寿命会有何变化

提问时间:2021-09-03

2322 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

目前我们目录中记载的负载数据都是在常温40℃以下进行测量获得的,在使用温度超过常温时,会由于各种条件而产生差异,有可能会导致负载,耐久次数下降。建议不能超过80℃。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜