欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:环境对6EP33348SB000AY0的影响如何?

提问时间:2023-09-19

1607 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

所有基本参数均基于+25℃环境温度,除非特别说明,60~70℃时降载使用

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜