欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:E32系列的光纤探头是否可以延长?

提问时间:2021-09-03

2082 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以加中继延长,且没有规定限制长度,但是延长后检测距离会减小,每加一个中继检测距离大约衰减25%。中继的型号是E39-F10,且只有光纤直径为φ2.2mm的可以使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜