欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
传感器
E3Z-LR61能否配合E39-R12使用?
问:E3Z-LR61能否配合E39-R12使用?
相关型号:E3Z-LR61
工厂自动化零件
传感器
欧姆龙 OMRON
配件/配套
用法/操作
提问时间:2021-09-03
1991
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
可配套使用,检测距离为7m (盲区200mm)。
发表时间: 2021-08-31
有用
上一问题:
使用乐泰648固持固持胶/厌氧胶时,都要涂底涂剂吗?
下一问题:
防水锁式手柄是否带有安装附件以及主要使用场合。
猜你想搜
E3Z-D61H和E3Z-D61区别?
E3Z-T61和E3Z-T61K的区别?
E3Z-LS61怎么实现BGS和FGS功能?
光电传感器E3Z-T66A 是否带导线?
传感器E3Z-LL61 2M,光束的直径是多少
齿轮与齿条配合是否可以配合使用,需要考量哪些参数?