欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CP1E的电池需要另配吗?电容后备能多久?

提问时间:2021-09-03

2692 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

① CP1E-E 不能配置电池,但有后备电容,一般在 25°C 的情况下,电容后备可以支持 50 个小时。② CP1E-N 可以选配电池,也有后备电容,一般在 25°C 的情况下,电容后备可以支持 40 个小时,电池型号是CP1W-BAT01。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜