欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手电筒N1可以充电吗?是使用什么电池?有多少种光亮功能模式?支持防水吗?

提问时间:2021-09-03

3123 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

手电筒N1目前是使用7号AAA干电池,不能充电(产品不含电池)N1有1种光亮模式:高亮模式。支持IP65防尘防雨淋级别。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜