欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ENKIT02高空安全带套装包含哪些产品?

提问时间:2021-09-03

2994 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

一套完整的防坠落系统需要具备的三要素为:1.固定锚点;2.安全背带;3.防坠落绳。缺少任何一个产品都无法起到防坠落的作用。本套装包含1个安全背带和1副防坠落缓冲绳,您购买后需要在使用现场找一个固定锚点后方可使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜