欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:多治见(TAJIMI)连接器EPRC05系列与PRC05系列可以搭配使用吗?

提问时间:2023-09-15

1917 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

EPRC05系列是PRC05系列的升级版,更加环保,耐热性提高,与PRC05系列可以完全互换适用,同时也可以混在一起使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜